「RX65N/RX651」の新ラインアップを発売、だそうですよ

こんにちは。NoMaYです。

かふぇルネでは、まだまだRX62N/RX621の質問も多いですが、「RX65N/RX651」の新ラインアップを発売、だそうです。(秋月電子さんで安価なRX62N/RX621基板が販売されていることは意外と影響しているのかな?)

産業用IoT機器に先進的なセキュリティを提供するマイコン「RX65N/RX651」の新ラインアップを発売
~エンドポイントのシステム向けにフラッシュ機能の強化とHMIインタフェースを追加~
www.renesas.com/.../news20171113.html

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    RenesasさんはRX65N/RX651ではSEGGER社のemWinを推すのかな?(追記: CC-RXで使えるのか分からない。日本だとRI600やTOPPERS/ASPとの組み合わせで使えるのか気になるところかも。)

    ルネサスとSEGGERが、「RX65N/RX651」に対応するGUIソフトウェア「emWin」による顧客サポートで協業
    ~産業用IoT機器のHMIアプリケーションソフトウェア設計用に、SEGGER製GUIソフトウェア「emWin」を無償提供~
    www.renesas.com/.../news20171122.html

    [関連リンク]

    emWin Graphics for Renesas RX microcontrollers
    www.segger.com/.../emwin-support-renesas-rx-mcu/

    Features
        ANSI C library
        No RTOS required
        Any display with any controller could be used
        Minimal resource usage in RAM and ROM
        VNC client/server with file transfer
        Language resource files
        RTL and Bidirectional text support
        Multiple layers supported
        Simultaneous use of multiple displays
        Virtual display support
        Multibuffering avoids flickering and tearing effects
        Integrated memory management system
        Simulation environment
        JPEG based movie format for free of charge movies
        Window manager and free customizable widget library
        Wide range of available tools


    Users of the widely scalable Renesas 32bit RX651/RX65N MCUs have the benefit of receiving the full emWin package for their commercial application free of charge as object code library.


    In case you like to have access to the emWin source code as RX651/RX65N user simply get your source code upgrade license direct from SEGGER with a discount of up to 50% !


    emWin
    www.segger.com/.../emwin/

    emWin source upgrade
    www.segger.com/.../emwin-source-upgrade/
     

Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    RenesasさんはRX65N/RX651ではSEGGER社のemWinを推すのかな?(追記: CC-RXで使えるのか分からない。日本だとRI600やTOPPERS/ASPとの組み合わせで使えるのか気になるところかも。)

    ルネサスとSEGGERが、「RX65N/RX651」に対応するGUIソフトウェア「emWin」による顧客サポートで協業
    ~産業用IoT機器のHMIアプリケーションソフトウェア設計用に、SEGGER製GUIソフトウェア「emWin」を無償提供~
    www.renesas.com/.../news20171122.html

    [関連リンク]

    emWin Graphics for Renesas RX microcontrollers
    www.segger.com/.../emwin-support-renesas-rx-mcu/

    Features
        ANSI C library
        No RTOS required
        Any display with any controller could be used
        Minimal resource usage in RAM and ROM
        VNC client/server with file transfer
        Language resource files
        RTL and Bidirectional text support
        Multiple layers supported
        Simultaneous use of multiple displays
        Virtual display support
        Multibuffering avoids flickering and tearing effects
        Integrated memory management system
        Simulation environment
        JPEG based movie format for free of charge movies
        Window manager and free customizable widget library
        Wide range of available tools


    Users of the widely scalable Renesas 32bit RX651/RX65N MCUs have the benefit of receiving the full emWin package for their commercial application free of charge as object code library.


    In case you like to have access to the emWin source code as RX651/RX65N user simply get your source code upgrade license direct from SEGGER with a discount of up to 50% !


    emWin
    www.segger.com/.../emwin/

    emWin source upgrade
    www.segger.com/.../emwin-source-upgrade/
     

Children
  • NoMaYさん

    シェルティです、こんにちは。
    情報展開ありがとうございます。

    emWin使ってみました。
    ボードはEnvision Kitを使いました。1コ5000円でした。
    www.renesas.com/.../rx65n-envision-kit.html

    Envision Kitのサンプルコードに入っているemWinはすべてノンブロッキング実装でした。
    任意のOSと組み合わせても難なく動くと思います。
    emWinのユーザーズマニュアルも上記URLの「デモファームウェア(ソースコード)」
    というところから入手可能で、内容しっかりしているので、わりとこれだけでなんでも試作できそうです。
    GUIビルダやツール類は、NoMaYさんのリンクから取れました。
    www.segger.com/.../

    以下ニュースだと、ILCさんとアイティアクセスさんの名前も挙がっていますね。
    www.renesas.com/.../news20171113.html

    ソフトウェアの無償サンプル供給はまずはSEGGER社のもので、という意図かなと思います。

    以上です