現在、RX62で作業を行っておりますが、
デバック時にエラーが出てしまいます。
エラー内容は、下記です。
E1 へ接続, RX Target GDBServer エンディアン : リトル ターゲット電源 : オフ ターゲット接続開始ファームウェアバージョン '2.05.00.000'PowerSuppy() FailedRxTargetDevice::startConnection() Rx_Init_E1_E20() FailedGDB アクション 'ターゲットに接続', は失敗しました エラーコードは, 0xfffffffdforce_kill_gdb()ターゲットデバッガから切断されました。
しかしマイコンの電源は入っている状態、のつもりで、
この状態でE1からの電力供給をしようとすると、逆にターゲット電源がオンの状態で別のエラーが発生します。
外部電力を切って、E1から供給させるとデバッグできるようになるのですが、
その際、ソースではLEDの点灯を行っていますが、点灯されません。
ブレイクしてみると、ソースを通ってはいるようです。
電通がおかしいのかとハード側の電通を調べている時に、マイコンのLEDの端子とほかの端子とを電通させてしまった場合にはLEDが点灯しました。
ハードが原因なのか、ソフトが原因なのか分からず、どうしていいかわからない状況です。
svnから過去に動作確認したプロジェクトファイルでもエラーが発生するので、もしかするとハードがおかしくなっているのでしょうか。
一つ気になるのは、以前開発時はツールチェインが2.03でしたが、現在は2.05になっており新規読込み時に警告が表示されました。
もし何かお分かりになる方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
よろしくおねがいします。
naoさん、こんにちは。NoMaYです。以下のツールニュースが発行されているのを思い出しました。本件に該当するか不明ですが、一読されてはどうでしょうか?RX ファミリでE1 またはE20 エミュレータご使用時の注意事項www.renesas.com/.../r20ts0212jj0100-e2studio.pdf