RX62マイコンでのデバック時エラーについて

現在、RX62で作業を行っておりますが、

デバック時にエラーが出てしまいます。

 

エラー内容は、下記です。

 E1 へ接続, RX Target
 GDBServer エンディアン : リトル
 ターゲット電源  : オフ
ターゲット接続開始
ファームウェアバージョン '2.05.00.000'
PowerSuppy() Failed
RxTargetDevice::startConnection() Rx_Init_E1_E20() Failed
GDB アクション 'ターゲットに接続', は失敗しました エラーコードは, 0xfffffffd
force_kill_gdb()
ターゲットデバッガから切断されました。

 

しかしマイコンの電源は入っている状態、のつもりで、

この状態でE1からの電力供給をしようとすると、逆にターゲット電源がオンの状態で別のエラーが発生します。

外部電力を切って、E1から供給させるとデバッグできるようになるのですが、

その際、ソースではLEDの点灯を行っていますが、点灯されません。

ブレイクしてみると、ソースを通ってはいるようです。

電通がおかしいのかとハード側の電通を調べている時に、マイコンのLEDの端子とほかの端子とを電通させてしまった場合にはLEDが点灯しました。

 

ハードが原因なのか、ソフトが原因なのか分からず、どうしていいかわからない状況です。

svnから過去に動作確認したプロジェクトファイルでもエラーが発生するので、もしかするとハードがおかしくなっているのでしょうか。

一つ気になるのは、以前開発時はツールチェインが2.03でしたが、現在は2.05になっており新規読込み時に警告が表示されました。

 

もし何かお分かりになる方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。

よろしくおねがいします。

Parents
  • わわいです
    > ターゲット電源 : オフ
    となってますが、ターゲット側の電源をONにした状態でデバッガを起動していますか?
    ターゲットの電源がONである、というなら、E1のコネクタの電源のピンが配線されているかを確認しましょう
  • ありがとうございます。
    以前はデバッグでテストまで行っていたので、それが出来なくなってしまった、という状態です。
    別段ハード側を触ったりはしていませんが、保管の仕方が悪くてどこかおかしくなってしまっているのかもしれません。
Reply
  • ありがとうございます。
    以前はデバッグでテストまで行っていたので、それが出来なくなってしまった、という状態です。
    別段ハード側を触ったりはしていませんが、保管の仕方が悪くてどこかおかしくなってしまっているのかもしれません。
Children
No Data