現在、RX62で作業を行っておりますが、
デバック時にエラーが出てしまいます。
エラー内容は、下記です。
E1 へ接続, RX Target GDBServer エンディアン : リトル ターゲット電源 : オフ ターゲット接続開始ファームウェアバージョン '2.05.00.000'PowerSuppy() FailedRxTargetDevice::startConnection() Rx_Init_E1_E20() FailedGDB アクション 'ターゲットに接続', は失敗しました エラーコードは, 0xfffffffdforce_kill_gdb()ターゲットデバッガから切断されました。
しかしマイコンの電源は入っている状態、のつもりで、
この状態でE1からの電力供給をしようとすると、逆にターゲット電源がオンの状態で別のエラーが発生します。
外部電力を切って、E1から供給させるとデバッグできるようになるのですが、
その際、ソースではLEDの点灯を行っていますが、点灯されません。
ブレイクしてみると、ソースを通ってはいるようです。
電通がおかしいのかとハード側の電通を調べている時に、マイコンのLEDの端子とほかの端子とを電通させてしまった場合にはLEDが点灯しました。
ハードが原因なのか、ソフトが原因なのか分からず、どうしていいかわからない状況です。
svnから過去に動作確認したプロジェクトファイルでもエラーが発生するので、もしかするとハードがおかしくなっているのでしょうか。
一つ気になるのは、以前開発時はツールチェインが2.03でしたが、現在は2.05になっており新規読込み時に警告が表示されました。
もし何かお分かりになる方いらっしゃいましたら、教えて頂きたいです。
よろしくおねがいします。
naoさん、こんにちは。NoMaYと申します。ターゲット/マイコンへの供給電圧はどうなっているか、もしまだ確認されていないのであれば、確認されてみてはどうでしょうか? (追記: すみません、以下の文面からすると、もう確認されていそうですね。>ハード側の電通を調べている時に)また、以下の状況をもっと詳しく教えて頂けませんか?>電通がおかしいのかとハード側の電通を調べている時に、マイコンのLEDの端子とほかの端子とを電通させてしまった場合にはLEDが点灯しました。
ありがとうございます。 電圧は5Vで問題ないと思われます。 私自身ハードに疎く、よくわかっていないのですが、 マイコンから出ているLEDの端子に電流があるのか調べていたところ、 テスターの棒を端子にあてた時に、LEDが光ったんです。 なぜだろうといろいろ試していたのですが、LEDの端子と隣の端子を同時に触ってしまっているときに光っていました。 ということは、そもそもマイコンに電気は通っているのではと思っています。
ツールニュース教えて頂きありがとうございます。
読んでみます。
naoさん、こんにちは。NoMaYです。>電圧は5Vで問題ないと思われます。RX62は3.3Vの筈ですよ。書き間違い?
naoさん、こんにちは。NoMaYです。RX62の製品ページを見てみたのですが、5V品は無いですよ。マニュアルというのは、ターゲットボードのマニュアルですか?RX62N, RX621www.renesas.com/.../rx621-62n.htmlもしターゲットボードのマニュアルだとすると、ボードのジャンパ設定を説明したページがある筈です。そこにターゲットボードの5Vを供給する場合の設定と3.3Vを供給する場合の設定があると思われます。確認して頂けますか?(ここまでの内容から察するに、RX62に5Vが供給されている予感がします。)あっ、わかりました。RX62Tだったのですね。大変失礼しました。[追記] 15:24このスレッドに後から来た人向けに、RX62Tの製品ページへのリンクを追加しました。RX62Twww.renesas.com/.../rx62t.html