FITModulesを使ったデバイスディスクリプタの情報取得について

お世話になっております。

プログラミング初心者ですが、質問させていただきます。

 

FITModulesを使用して、USBのデバイスディスクリプタ(iSerialNumber)を取得したいと思っております。

R_USB_Openを使ってUSBモジュール起動まではできのですが、、、

プログラミング、USB共に初心者レベルなため、その先どのようにしたら良いかわからない状態です。

質問の内容がざっくりしすぎているとは思いますが、

分かる方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいと思います。

 

よろしくお願い致します。

Parents Reply Children
  • ほやさん
    こんにちは。ZXRRです。

    そんなツールがあったなんて、、、知らなかったです。
    今回は、USBの機能をガッツリ使うわけではないので使用はしないと思いますが、
    これからUSBの業務を行う際には是非とも参考にさせてもらいます。
    貴重な情報ありがとうございます。