お世話になっております。
プログラミング初心者ですが、質問させていただきます。
FITModulesを使用して、USBのデバイスディスクリプタ(iSerialNumber)を取得したいと思っております。
R_USB_Openを使ってUSBモジュール起動まではできのですが、、、
プログラミング、USB共に初心者レベルなため、その先どのようにしたら良いかわからない状態です。
質問の内容がざっくりしすぎているとは思いますが、
分かる方がいらっしゃいましたらご教授いただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
ZXRRさんほやです。
ちなみに、FITのUSBモジュールの動作がうまく行かない時に「何がいけないのか」を教えてくれるツールがあるのですが、知ってました?
[QE for USB] https://www.renesas.com/qe-usb
e2 studio用なんですけどね...