RenesasさんからRXマイコンの低価格Target Boardが出たのでサンプルプログラムをCSplus projectへ変換してみようと思います

こんにちは。NoMaYです。

ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。

拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売
~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~
www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.html

Target Board for RX family 製品ページ
www.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
 

Parents
  •  こんにちは。NoMaYです。(こんにちは、Ayrさん、Web反映されましたね。)

    大事なことを確認し忘れたのでユーザーズマニュアルを読んでみました。そもそもCS+でデバッグが可能なのかな?

    ・ Target Board for RX familyの製品ページではCS+が使用できるとは一言も書いてない
    ・ ユーザーズマニュアルを読むとe2 studioではE2 Liteを選択することになっている
    ・ そうであればCS+でもE2 Liteを選択すれば使用できそうな気はするが人柱が必要だと思われる

    なお、ユーザーズマニュアルを読んでいて、以下の点も気になりました。

    ・ RFPはE2 Liteでの書き込みが出来る筈であるが「RFPとの通信は未対応です」との記載があった

    あと、目に付いた点は以下の通りです。

    ・ デバッガを使用せずにプログラムをフリーランさせるにはジャンパピンの半田付けが必要である
    ・ 外部電源使用時はオンボードエミュレータとマイコンの間のショートパッドをカットする必要がある
    ・ 上記カット+ピンヘッダの半田付けでオンボードエミュレータの信号を外に引き出せるっぽい

    とりとめの無いメモです。

    ・ RFPからUSBダイレクトモードで書き込むことは出来ない(USBコネクタはオンボードエミュレータ専用)
    ・ オンボードエミュレータにはUSB-UART変換を行うUSB仮想COMポートのような機能は無い

    ・ E2 Liteでもデバッグコンソールが使える
    ・ CS+のコマンドラインモードでPythonスクリプトからデバッガを自動操作出来る
    ・ デバッグコンソールの入出力はCOM0COMというソフトの仮想COMポートにリダイレクト出来る

    ・ e2 studioであればGDB/GDBSERVERを直に使用/利用するという手も考えられる

    私向きのネタになりそうですので、マルツさんでポチることにします、、、

  • NoMay様


    今な感じです。
    ・E2 studio→CS+プロジェクト変更は機能 について、実際に確認されているか。
    →確認していません。

    ・E2 LiteはRFPと接続できますが、本ボード(E2機能搭載ボード)で可能か
    → Target BoardではRFPを利用できません。

    とのことです。

  • Ayrさん、こんにちは。NoMaYです。開発環境の件、開発部門に確認して頂き有難う御座います。

    どうリプライすれば良いか1週間悩んでいたのですが、ついに妙案は思い浮かびませんでした。つまり、Made in Japanのボードですら、開発部門は、CS+で動く/動かないを確認する必要など無い、と考えているということなのですね、、、

  • NoMaY様。
    近くに詳しい人がいたので聞いてみました。
    CS+V6.01以降なら動作するそうです。つなげるときはe2 liteから電源供給しない設定にしてください。
  • こんにちは。NoMaYです。

    鈴木さん、リプライどうも有難う御座いました。動く/動かないに関しては、動くということですね。

    私は新しく買うパソコンを決めました。価格.com+DELLで週末限定のキャンペーンがあり、激安でしたので以下のノートパソコンを買ってみます。AMD製のCPUですが、HDD 1T、メモリ4G、光学ドライブ有、無線LAN有、有線LAN有、といったスペックなのに1万8千円ちょっと(税・送料は除く)という価格です。([追記] 21:33 1時間前には既に割引の半分が終了していてDELLのサイトの価格が上がっていましたが、まだ価格.comには1万8千円ちょっとの価格表示が残っている箇所もありましたけども、そちらも2万8千円ちょっとの価格表示になりました。そういう販売方法が行われていることをようやく理解しました。)

    Inspiron 15 3000 エントリー AMD E2-9000・1TB HDD搭載モデル 価格比較 - 価格.com
    kakaku.com/item/J0000026825/

    すべて ノートパソコン 価格の安い順 - 価格.com
    kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_so=p1&pdf_pr=-40000

    ちなみに、価格アップにはなりますが、OSをWindows 10 Pro 64bitに変更することも出来るようです。

    [追記] 20:33

    私が買った時は1万1千円+1万円=2万1千円の割引でしたが、2つ目の割引は終了して現在は1万1千円の割引のみになったようです。

Reply
  • こんにちは。NoMaYです。

    鈴木さん、リプライどうも有難う御座いました。動く/動かないに関しては、動くということですね。

    私は新しく買うパソコンを決めました。価格.com+DELLで週末限定のキャンペーンがあり、激安でしたので以下のノートパソコンを買ってみます。AMD製のCPUですが、HDD 1T、メモリ4G、光学ドライブ有、無線LAN有、有線LAN有、といったスペックなのに1万8千円ちょっと(税・送料は除く)という価格です。([追記] 21:33 1時間前には既に割引の半分が終了していてDELLのサイトの価格が上がっていましたが、まだ価格.comには1万8千円ちょっとの価格表示が残っている箇所もありましたけども、そちらも2万8千円ちょっとの価格表示になりました。そういう販売方法が行われていることをようやく理解しました。)

    Inspiron 15 3000 エントリー AMD E2-9000・1TB HDD搭載モデル 価格比較 - 価格.com
    kakaku.com/item/J0000026825/

    すべて ノートパソコン 価格の安い順 - 価格.com
    kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_so=p1&pdf_pr=-40000

    ちなみに、価格アップにはなりますが、OSをWindows 10 Pro 64bitに変更することも出来るようです。

    [追記] 20:33

    私が買った時は1万1千円+1万円=2万1千円の割引でしたが、2つ目の割引は終了して現在は1万1千円の割引のみになったようです。

Children
No Data