こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、ルネサスさんからRXマイコンの低価格ボードが出たことを知りました。でも、サンプルプログラムがe2 studioプロジェクト版しか無いようなのでCS+プロジェクトに変換して後で投稿してみようと思います。(もっとも、ボードが無くて動作確認は出来ないので、MOTファイルが同一になるようにしてみるところまでですが、、、) 30米ドル程らしいので3千円ちょっとぐらいかな。拡充を続ける32ビットマイコン「RXファミリ」を容易に導入できるターゲットボードを発売~家電製品、ビル用および産業用オートメーション機器向けなどに、「RX65N」「RX130」「RX231」用を用意。組み込み開発のスタートを支援~www.renesas.com/ja-jp/.../news20180219.htmlTarget Board for RX family 製品ページwww.renesas.com/ja-jp/.../rx-family-target-board.html
こんにちは。NoMaYです。TBボードのユーザーズマニュアルによると、以下の場合にはTBボードの部品面とハンダ面でパターンカットを行った上で外部電源で動作させるようにしないといけないのですが、外部電源を必要とするユースケースがひとつ想定外になっているような気がします。(恐らくRXマイコン学習基板という位置付けで開発されたからなのだと思いますが、、、)TBボードが想定している外部電源を必要とするユースケース(1) 評価MCUを任意の電圧で動作させる場合(2) USBの電流容量では不足する場合良くある外部電源を必要とするユースケースだと思うけれども想定外になっているもの(3) 近くにパソコンが無い場所で使用する場合そして、(3)では、機能追加やバグ修正を行おうとすると、パターンカットした箇所をリペアしてUSB接続で使えるように戻さないといけないのですが、機能追加やバグ修正の度にリペアするというのはさすがに面倒だと思います。(それより、E2Liteエミュレータを買ってしまうか、もう1枚TBボードを買ってしまうか、のが良い?) 回路図を見たところ、パターンカットした後にTBボードのオンボードエミュレータ側からVCC/GND/RESET/FINED/GND(及び5V/3.3V)を引き出せるようにピンヘッダ(又はピンソケット)を立てられるようになっていましたので、そことTBボードのマイコン側を繋ぐ経路を探して写真に書き込んでみました。幸い、VDD/GNDとRESET/FINED/GNDの2組に分けて、それぞれまとめて引き回せそうです。また、VDD/GNDの組だけでなくRESET/FINED/GNDの組も、繋ぐ先はRX231/RX130/RX65NのどのTBボードでも同じ箇所で済みます。[参考]以下、TBボードのユーザーズマニュアルの画面コピーです。また、図ではハンダ面カットパターンの様子が分かり難いですので、その部分のTBボードの写真も付けました。www.renesas.com/jp/ja/doc/products/mpumcu/doc/rx_family/r20ut4168jj0101-rxtb.pdf
シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。こちらも、ご連絡有難う御座います。また何か気付いたことがありましたら、投稿しようと思います。(そういった話とは別に、ネタ用に(と言う訳では無いですが)秋月さんやマルツさんで入手したものが実は未消化だったり、投稿したサンプルプロジェクトの拙い点にここ何日かの間に気付いてしまったり、とかありますので、この後も、まだ、このスレッドは続きそうです。)
NoMaYさん、こんにちは。yasです。
この書き込みを参考に実際に試してみました。
まずはパターンカットをして、外部電源での動作ができることを確認しました。
実際にパターンカットした状況は以下です。
パターンカットに関しては裏面においてDREMELのリュータで削りました。
次に、e2studioでプログラムを書き決めるように紹介いただいた接続にしました。
これでプログラム書き込みができました。
情報ありがとうございました。