RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃいました

こんにちは。NoMaYです。

ウェブで調べ物をしていたら、RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃることに気付きました。(実は、この方のブログやGitHubのURLは、私の過去の投稿で参照したこともあります。)

Renesas ENVISION KIT-RX65N NES Emulator Solstice
www.youtube.com/watch?v=zCvV6ZchUUo

Renesas Envision Kit RX65N ガジェット
github.com/hirakuni45/RX/tree/master/RTK5_NESEMU

KIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功
www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474

[追記]

あっ、シェルティさんだ。

KIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功 への2件のフィードバック
www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474#comment-60767
 

Parents Reply Children
  • NoMay さん、こんにちは。

    RX72N Envision Kit ですが、まだ、回路図などの情報がアップされていません。(できれば ASAP で・・)
    ※本体は、今日中に出荷されると思います、なので、日曜か月曜には使える状態になると思います。
    ※RX72N関係のペリフェラルドライバーなど、判る範囲で用意しています。
    ※インターシルのオーディオ関係、できれば型番など公開して頂ければと思います。(事前にデータシートなどを眺めておきたい・・)

    時間が解決するものなので、そんな話もあるくらいでw
  • hirakuni45さん、シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。

    これは、宛先の書き間違いで、シェルティさんへの連絡事項かな、、、

    hirakuni45さん wrote: said:
    NoMay さん、こんにちは。

    RX72N Envision Kit ですが、まだ、回路図などの情報がアップされていません。(できれば ASAP で・・)
    ※本体は、今日中に出荷されると思います、なので、日曜か月曜には使える状態になると思います。
    ※RX72N関係のペリフェラルドライバーなど、判る範囲で用意しています。
    ※インターシルのオーディオ関係、できれば型番など公開して頂ければと思います。(事前にデータシートなどを眺めておきたい・・)

    時間が解決するものなので、そんな話もあるくらいでw
  • hirakuni45さん

    シェルティです、こんにちは。

    宛先間違いぽいですね。ご連絡ありがとうございます。
    回路図や部品リストですが近々アップされると思います。
    全部一斉にウェブ公開されると綺麗ですがなかなかそうはならないですね。

    以上です
  • 失礼しました。

    -----
    日曜に開封して、一通り遊んだ後に、自前のLED点滅までは行いました。

    回路図はまだですが、ソースコードは公開されているようですね。

    周辺回路が多いので、使いこなすには時間がかかりそうです・・
    インターシルのオーディオプロセッサ「D2-41051」は、中々手強そうです。