RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃいました

こんにちは。NoMaYです。

ウェブで調べ物をしていたら、RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃることに気付きました。(実は、この方のブログやGitHubのURLは、私の過去の投稿で参照したこともあります。)

Renesas ENVISION KIT-RX65N NES Emulator Solstice
www.youtube.com/watch?v=zCvV6ZchUUo

Renesas Envision Kit RX65N ガジェット
github.com/hirakuni45/RX/tree/master/RTK5_NESEMU

KIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功
www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474

[追記]

あっ、シェルティさんだ。

KIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功 への2件のフィードバック
www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474#comment-60767
 

Parents
  • こんにちは。NoMaYです。

    Envision Kitの第二弾として、RX72N Envision Kitが発売されるようです。

    RX72N Envision Kit
    www.renesas.com/jp/ja/products/software-tools/boards-and-kits/eval-kits/rx72n-envision-kit.html

    あと、element14のブログ(英語)にRX65N Envision Kitが載っていました。

    Renesas Envision Kit RX65N Roadtest by andrewj
    www.element14.com/community/groups/roadtest/blog/tags#/?tags=envision%20kit
     
    Renesas RX65 Envision Kit by Jan Cumps
    www.element14.com/community/groups/embedded/blog/tags#/?tags=rx65n

    [関連スレッド]

    RX65N Envision Kit でオーディオプレイヤーを作成しました。 - hirakuni45
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/5144/rx65n-envision-kit

    RX65N Envision Kit でレイ・トレーサーを走らせてみました。 - hirakuni45
    japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum5/5169/rx65n-envision-kit
     

  • 早速注文しました、今から楽しみです。

    「RX72N」が新たにデビューしたのですね・・・
  • RX72Nの情報は無いようですね・・・、ぱっと見、RX72Mとほぼ同じようですが何が異なるのだろうか?
  • 失礼しました、普通にありました・・

    www.renesas.com/.../rx72n.html

    RX72M から、「EtherCAT スレーブコントローラ」、「Δ-Σ モジュレータインタフェース」などを除いたバージョンのようですね。
  • NoMaYさん、hirakuni45さん、fujita nozomuさん

    こんにちは、シェルティです。

    hirakuni45さんの要望をなるべく入れました。以下ざっとですがRX65N Envision Kitからの変更点・改善点です。
    ・RX65N Envision Kitでパタン有りで未実装だったLANとSDを実装した状態で販売するようにしました。
    ・Trusted Secure IP(AES、SHA、DES、RSA、ECC、RSA keygen、ECC keygen、TRNG入ってます)付きのRX72Nを載せました。
    ・従来Trusted Secure IPのドライバソフトは輸出規制該当品で公開不可だったのをバイナリ版をこしらえてあれやこれや手続きしてウェブ公開できるようにしました。(ソースコード版は従来通り問い合わせベースで提供)
    ・Amazon FreeRTOSの実験環境として最適になるよう色々整えました。
    ・オーディオ用の回路を入れました。
    ・本当は村田製作所のWiFi/BLEコンボモジュールType 1DXにしたかったですが調整間に合わず、代わりにESP32を載せました。
    ・内部モニタ用にUSBシリアル変換のチップを載せてUSBポートに繋げました。
    ・RTC用の電池ホルダは付けられませんでした。
    ・Made in Japan(熊本で作ってます)になりました

    初期ファームおよび後続のファームはGitHubで公開予定です。現在開店準備中です。
    github.com/.../rx72n-envision-kit

    初期ファームはCC-RXで作りましたが、追々GCC版も作りたいと考えてます。

    hirakuni45さんのblogやGitHub更新いつも楽しみにしております。
    また情報交換させてください。

    以上です
  • 補足:
    すみません、前(RX65N Envision Kit)からMade in Japanでした。

    以上です
  • NoMay さん、こんにちは。

    RX72N Envision Kit ですが、まだ、回路図などの情報がアップされていません。(できれば ASAP で・・)
    ※本体は、今日中に出荷されると思います、なので、日曜か月曜には使える状態になると思います。
    ※RX72N関係のペリフェラルドライバーなど、判る範囲で用意しています。
    ※インターシルのオーディオ関係、できれば型番など公開して頂ければと思います。(事前にデータシートなどを眺めておきたい・・)

    時間が解決するものなので、そんな話もあるくらいでw
  • hirakuni45さん、シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。

    これは、宛先の書き間違いで、シェルティさんへの連絡事項かな、、、

    hirakuni45さん wrote: said:
    NoMay さん、こんにちは。

    RX72N Envision Kit ですが、まだ、回路図などの情報がアップされていません。(できれば ASAP で・・)
    ※本体は、今日中に出荷されると思います、なので、日曜か月曜には使える状態になると思います。
    ※RX72N関係のペリフェラルドライバーなど、判る範囲で用意しています。
    ※インターシルのオーディオ関係、できれば型番など公開して頂ければと思います。(事前にデータシートなどを眺めておきたい・・)

    時間が解決するものなので、そんな話もあるくらいでw
Reply
  • hirakuni45さん、シェルティさん、こんにちは。NoMaYです。

    これは、宛先の書き間違いで、シェルティさんへの連絡事項かな、、、

    hirakuni45さん wrote: said:
    NoMay さん、こんにちは。

    RX72N Envision Kit ですが、まだ、回路図などの情報がアップされていません。(できれば ASAP で・・)
    ※本体は、今日中に出荷されると思います、なので、日曜か月曜には使える状態になると思います。
    ※RX72N関係のペリフェラルドライバーなど、判る範囲で用意しています。
    ※インターシルのオーディオ関係、できれば型番など公開して頂ければと思います。(事前にデータシートなどを眺めておきたい・・)

    時間が解決するものなので、そんな話もあるくらいでw
Children
  • hirakuni45さん

    シェルティです、こんにちは。

    宛先間違いぽいですね。ご連絡ありがとうございます。
    回路図や部品リストですが近々アップされると思います。
    全部一斉にウェブ公開されると綺麗ですがなかなかそうはならないですね。

    以上です
  • 失礼しました。

    -----
    日曜に開封して、一通り遊んだ後に、自前のLED点滅までは行いました。

    回路図はまだですが、ソースコードは公開されているようですね。

    周辺回路が多いので、使いこなすには時間がかかりそうです・・
    インターシルのオーディオプロセッサ「D2-41051」は、中々手強そうです。