RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃいました

こんにちは。NoMaYです。

ウェブで調べ物をしていたら、RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃることに気付きました。(実は、この方のブログやGitHubのURLは、私の過去の投稿で参照したこともあります。)

Renesas ENVISION KIT-RX65N NES Emulator Solstice
www.youtube.com/watch?v=zCvV6ZchUUo

Renesas Envision Kit RX65N ガジェット
github.com/hirakuni45/RX/tree/master/RTK5_NESEMU

KIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功
www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474

[追記]

あっ、シェルティさんだ。

KIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功 への2件のフィードバック
www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474#comment-60767
 

Parents Reply Children
  • NoMaYさん

    シェルティです。こんにちは。

    いつも貴重な情報提供ありがとうございます。本件RXマイコン関係者と相談してみたいと思います。

    ざっとロードテストヒアリングの中身を確認すると、以下①~④のようなことが書かれていました。

    新たなプロモーションボード用のファームウェアはCC-RXに加えて必ずGCC版を用意していこうと思いました。

    ①RX72N Envision Kit自体は高スペックで値段もお手頃で良い具合である

    ②GitHubで紹介されているRX72N Envision KitファームウェアはCC-RXで構築される

    ③②に組み込まれている画像処理ライブラリのemWin(Segger社製)のバイナリはCC-RX専用である

    ④②③よりユーザはRX72N Envision Kitを買ったとしてもCC-RXコンパイラ試用期間の60日が過ぎたらRX72N Envision Kitを押し入れに片づけてしまうだろう

    以上です