こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていたら、RX65N Envision KitでNES Emulator(≒ファミコンエミュレータ)を作られた人がいらっしゃることに気付きました。(実は、この方のブログやGitHubのURLは、私の過去の投稿で参照したこともあります。)Renesas ENVISION KIT-RX65N NES Emulator Solsticewww.youtube.com/watch?v=zCvV6ZchUUoRenesas Envision Kit RX65N ガジェットgithub.com/hirakuni45/RX/tree/master/RTK5_NESEMUKIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474[追記]あっ、シェルティさんだ。KIT-RX65Nでnesemu(≒ファミコンエミュレーター)の動作に成功 への2件のフィードバックwww.rvf-rc45.net/wordpress/?p=2474#comment-60767
こんにちは。NoMaYです。element14のサイト(英語)でRX72N Envision Kitのロードテストが始まっていました。たぶん記事が載るのは来月(or それ以降)かな、と思います。それで以前のRX65N Envision Kitのロードテストの記事で気付いたのですが、emWinのCC-RXのバイナリライブラリのような気がするのですが、それをGNURXで使用していたみたいですね、、、(ただフレームバッファ配置で何か問題が発生していたようで最終的にそれが解決したのかどうかちょっと読んだだけでは良く分からなかったです、、、)Renesas RX72N Envision Kit - ロードテストヒアリングwww.element14.com/community/polls/3288Renesas RX72N Envision Kit - ロードテスト告知www.element14.com/community/roadTests/2297/l/Renesas-RX72N-Envision-KitRenesas RX65 Envision Kit - part 11: port emWin to GCC and run an LCD Widgetwww.element14.com/community/groups/embedded/blog/2020/01/02/renesas-rx65-envision-kit-part-11-port-emwin-to-gcc-and-run-an-lcd-widget[関連リンク]element14のサイト(英語)の以前のRX65N Envision Kitの記事一覧Renesas Envision Kit RX65N Roadtest by andrewjwww.element14.com/community/groups/roadtest/blog/tags#/?tags=envision%20kitRenesas RX65 Envision Kit by Jan Cumpswww.element14.com/community/groups/embedded/blog/tags#/?tags=rx65n
NoMaYさん
シェルティです。こんにちは。
いつも貴重な情報提供ありがとうございます。本件RXマイコン関係者と相談してみたいと思います。
ざっとロードテストヒアリングの中身を確認すると、以下①~④のようなことが書かれていました。
新たなプロモーションボード用のファームウェアはCC-RXに加えて必ずGCC版を用意していこうと思いました。
①RX72N Envision Kit自体は高スペックで値段もお手頃で良い具合である
②GitHubで紹介されているRX72N Envision KitファームウェアはCC-RXで構築される
③②に組み込まれている画像処理ライブラリのemWin(Segger社製)のバイナリはCC-RX専用である
④②③よりユーザはRX72N Envision Kitを買ったとしてもCC-RXコンパイラ試用期間の60日が過ぎたらRX72N Envision Kitを押し入れに片づけてしまうだろう
以上です