RX63Nでのシリアルインターフェースの同時使用可能数について

はじめまして、初めて投稿させて頂きます。
現在、RXシリーズの使用を検討しているのですが、
使用したい用途として、シリアル通信(RS485等)を
複数同時に動かそうとしております。

RXマイコン(例としてRX63Nの144pin)のデータシートを確認しましたところ、
SCIは13チャネル(SCIc x 12、SCId x 1)が利用可能と記載されて
おりましたが、pin割り当てを確認しましたところ、いくつかの
SCI用のpinが同じpin上に重なっているようでした。

例)
pin No.25:SCK6/SCK0/USB0_DPRPD
pin No.82:SCK4/SCK6/ET_RX_ER/RMII_RX_ER

もし上記のSCK6とSCK0/4のようにどれかと重複していて
同時に使用できないような場合、同時に(独立して)使用できる最大数というのは
いくつになるのでしょうか?
そのような情報はどこかに記載されておりますでしょうか?


【参照データシート】
https://www.renesas.com/us/en/doc/products/mpumcu/doc/rx_family/r01ds0098ej0180_rx63n631.pdf
p.51


以上、マイコン選びに慣れていませんが、ご指南のほど
宜しくお願い致します。

Parents Reply Children
  • fujita nozomuさん
    ご返信ありがとうございます
    おぉ、このようなツールがあったんですね、
    ちょっとまだ正確な使い方は理解できておりませんが、
    自分で出してみた割り当てと併せて確認してみようと思います。
    ありがとうございました