お世話になります。
cc-rx コンパイラー のセクションの使い方には 困っている、
教えていただければ、有難いとおもいます。
CPU RX72Mの評価ボードを使用していますが(AP-RX72M-0A)
CS+ V8.04 ; CC-RX V3.02.00 の環境です。
拡張のSDRAMを使用するのですが、
下記のグローバル変数(TEMP_SDRAM_DATA[256]) は SDRAMのセクション アドレス: 0x08000000 に配置しています。
//----------------------------------#pragma section sdramchar TEMP_SDRAM_DATA[256];#pragma section
//----------------------------------
上記の定義では、 ビルドして、 SDRAMを正常アクセスできるようになりました、
しかし SDRAMのセクショ部には 下記に int (32Bit)型の変数を定義したら、
//----------------------------------#pragma section sdramint Test777;#pragma section
ソフトをビルドしたら、下記のエラーが出ました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
0561120:Section address is not assigned to "Bsdram"F0563100:Section address overflow out of range : "Bsdram"
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
SDRAMのセクションの定義は 下記画像の通りです
どうか、 SDRAMのセクション内の変数に対して
3タイプ :char, short , int 型変数に使える方法を教えていただけませんか?
宜しくお願いいたします