FDTでの書き込みについて初めまして、M.Yamaと申します。現在、RXマイコン「R5F562N8BDBG」(RX62N)にFlash Development Toolkitでソフトの書き込みをしたいのですが、Booting Deviceがうまくいきません。状況としては、
E20エミュレータを使用しており、JTAG接続です。下記のように接続しています。
また、ピン設定は
TCK→入力TRST#→入力EMLE→出力 HMDE→出力 LMD1→出力 LMD0→出力 Hとしています。
結果は
となってしまいます。
どこかが間違っているのでしょうか?皆様のお知恵をお貸し頂ければ幸いです。
M.Yamaさん、こんにちは。NoMaYと申します。今の状況の、何がなんだかさっぱり分からない、という状態を脱する為の一案として、RFPで書き込みを試されてはどうでしょうか?(そして、理由が分かって対策出来たらFDTに戻す、というのはどうでしょうか?)RX62NはRFPでもサポートされているようです。Renesas Flash Programmer ターゲットデバイスwww.renesas.com/jp/ja/software-tool/renesas-flash-programmer-programming-gui#target_devicesRenesas Flash Programmer V3 対応マイコン一覧www.renesas.com/jp/ja/document/mat/list-mcus-supported-renesas-flash-programmer-v3