書き込みがうまくいきません。

FDTでの書き込みについて

初めまして、M.Yamaと申します。

現在、RXマイコン「R5F562N8BDBG」(RX62N)にFlash Development Toolkitでソフトの書き込みをしたいのですが、Booting Deviceがうまくいきません。

状況としては、

E20エミュレータを使用しており、JTAG接続です。下記のように接続しています。

また、ピン設定は

TCK→入力
TRST#→入力
EMLE→出力 H
MDE→出力 L
MD1→出力 L
MD0→出力 H

としています。

結果は

となってしまいます。

どこかが間違っているのでしょうか?
皆様のお知恵をお貸し頂ければ幸いです。

Parents Reply Children
No Data