RX72NのCPU

こんにちは

RX72NのMPUで、部品入手の都合で暗号ありの型式:R5F572NNHDFC#30を使用する予定です。
(RX72Nグループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 1.2 製品一覧に記載)
暗号化の機能は使わない予定です。

仕様書をみるとセキュリティ機能に対応したTrusted Secure IPの機能などがあります。
これは当然ですが、レジスタの設定などをしなければ有効にならないため、暗号機能を使わない場合
暗号なしのMPUと同等に使用できるという認識でよろしいのでしょうか。

E2ライトとRenesas Flash Programmerで、プログラムを書き込むとき、暗号化なしMPUと比較して
注意点などありませんでしょうか?


よろしくお願いいたします。

Parents Reply Children