はじめまして。
最近RXの勉強を始めたkamkameusagiです。よろしくお願いします。
e2 Studio 2022-04を使用してTarget Board for RX66Nに書き込み(デバッグ)を行う際にエラーが発生します。
プロジェクト生成時にボード情報(TargetBoardRX66N(V1.01)」をダウンロードしています。生成時はデフォルト設定で、生成後にユーザーズマニュアル「8.コード開発」に従い、Debug Hardwareを「E2 Lite(RX)」、電源供給を「いいえ」に変更しました。
デバイスマネージャーを確認したところ、ドライバーは正常に認識できているようでした。ボード上の「ACT」LEDは、ケーブル挿入時は点滅、デバッグ起動後は点灯しています。
似たような現象、または、エラー内容に知見をお持ちの方は、ご教示いただけると幸いです。
コンソールに表示されるエラーメッセージは次のとおりです。
PowerSuppy() FailedRxTargetDevice::startConnection() Rx_Init_E1_E20() Failed
GDB Server for Renesas targets. Version 8.8.0.v20220331-171835 [334a9dd1] (Apr 1 2022 01:15:55)
以下のオプションでGDBサーバーを起動します: オプション : C:\Users\temp\.eclipse\com.renesas.platform_1435879475\DebugComp\\RX\e2-server-gdb -g E2LITE -t R5F566NN -uConnectionTimeout= 30 -uClockSrcHoco= 1 -uPTimerClock= 120000000 -uAllowClockSourceInternal= 1 -uUseFine= 0 -uJTagClockFreq= 6.00 -w 0 -z 0 -uRegisterSetting= 0 -uModePin= 0 -uChangeStartupBank= 0 -uStartupBank= 0 -uDebugMode= 0 -uExecuteProgram= 0 -uIdCode= FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF -uresetOnReload= 1 -n 0 -uWorkRamAddress= 1000 -uverifyOnWritingMemory= 0 -uProgReWriteIRom= 0 -uProgReWriteDFlash= 0 -uhookWorkRamAddr= 0x7fb40 -uhookWorkRamSize= 0x4c0 -uOSRestriction= 0 -l -uCore= SINGLE_CORE|enabled|1|main -uSyncMode= async -uFirstGDB= main --japanese
E2LITE へ接続, RX Target GDBServer エンディアン : リトル エミュレーターからの電源供給 : Offターゲット接続開始ファームウェアバージョン '1.07.00.000'GDB の操作 'ターゲットに接続' は '0xfffffffd' のエラーコードで失敗しました.force_kill_gdb()ターゲットデバッガから切断されました。
kamekameusagiさん、こんにちは。NoMaYです。Target Board for RX66Nのユーザーズマニュアルを確認してみたところ、記載がありませんでしたね。ごめんなさい。以下の画面コピーの設定に変更してみて下さい。(表記が英語になっているのは気にしないで下さい。)正: Fine 1.50Mbps誤: Jtag 6.00MHzユーザーズマニュアルのe2 studioの画面コピーでは…
kamekameusagiさん、こんにちは。NoMaYと申します。頂いた情報を見ると、これはエミュレータ(オンボードE2Lite)とマイコン(ボード上RX66N)との接続設定が正しく無いように思われます。設定を確認してみて頂けませんか?(設定方法はボードのユーザーズマニュアルに記載がある(筈)だと思うのですが、そうでなかった場合、その旨リプライして頂けますか?)誤(現状): (推測です)・Jtag 6.00MHz正:・Fine 1.50Mbps