こんにちは。お世話になっております。
RX72Nを使っておりまして、現在、CPUの内蔵ROM(コードフラッシュメモリ)でプログラムが動いております。プログラムを外付けSDRAMで動かしたいのですが、上手くいきません。外部SDRAMに関しては、初期化後、値をwrite,readして読めています。(0x08000000~0x09FFFFFF、 外部アドレス空間(SDRAM 領域)、SDRAM 32MByte)初期値ありの変数Dなどに関しては内蔵RAMにセクション設定など設定して展開してあります。
-動作環境--使用マイコン:RX72N(ROM容量4MByte)開発環境:e2stdioリアルタイムOS:NORTiビルド・ツール:CC-RX V3
CC-RXコンパイラ仕様書、ネット情報を見て書いてみたのですが、理解ができていません。
以下、SDRAMへの展開で、追加で書いてみた箇所です。
#pragma section C C$DSECextern const struct { unsigned char *rom_s; /* 初期化データセクションのROM上の先頭アドレス */ unsigned char *rom_e; /* 初期化データセクションのROM上の最終アドレス */ unsigned char *ram_s; /* 初期化データセクションのRAM上の先頭アドレス */} _DTBL[] = { { __sectop("D_8"), __secend("D_8"), __sectop("R_8") }, { __sectop("D"), __secend("D"), __sectop("R") }, { __sectop("D_2"), __secend("D_2"), __sectop("R_2") }, { __sectop("D_1"), __secend("D_1"), __sectop("R_1") }, { __sectop("PRAM"), __secend("PRAM"), __sectop("RPRAM") } //←ここを追加
};
/****************************************************************************** Main Function (Initialize Handler ・・)*******************************************************************************/#pragma section P PRAM //←ここを追加int main(void){ /* initialize system */ ・・・・ /* create application task */ ・・・・ /* start task */ ・・・・ /* start system */
・・・・}
e2stdioのセクション設定も変えてみました。(赤い線の箇所、右図の青選択箇所を追加)
コンパイルすると、以下のエラーが出ています。E0562330:Relocation size overflow : ".・・\SRC\app\RX72n.obj"-"PRAM"-"00000003"
数日かかっているのですが、どこから手をつけていいのかもあまりわかっていません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。これは以下のFAQの対処方法を試してみて頂けませんか?E0562330 (ファイル名.objからの分岐幅)ja-support.renesas.com/knowledgeBase/17796702[関連リンク]Google検索: E0562330 Relocation size overflowwww.google.com/search?q=E0562330+Relocation+size+overflow
NoMaYさん こんにちは。
回答ありがとうございます。設定したところ、以下のところがすべてSDRAMで動作しました。ありがとうございます。
/****************************************************************************** Main Function (Initialize Handler ・・)*******************************************************************************/#pragma section P PRAM //←ここを追加int main(void){/* initialize system */・・・・/* create application task */・・・・/* start task */・・・・/* start system */
しかし、初めに開始するタスク(start task)をみるとROMで動作していました。
CCRXのマニュアルでは以下の記載があります。
セクション切り替え記述
#pragma section [< セクション種別>] [ △ < 変更セクション名>]< セクション種別>: { P | C | D | B }
セクション種別と変更セクションを指定した場合、セクション種別がP であればその#pragma 宣言以降に記述された関数のセクション名を変更します。
start task以降のプログラムをすべてSDRAMで動作させるためにはすべての関数に#pragma section P PRAMをつけて、セクション設定で内臓RAMに設定していたB,Rをすべて0x08000000側(RPRAMの下)に設定すればいいのでしょうか?
何か違う気がしています。。
続き
SDRAMで動作させる理由としては、内臓RAMだと容量が足りないことと、
プログラムの更新のとき、SDRAMに展開している状態でやりたいためです。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> SDRAMで動作させる理由としては、内臓RAMだと容量が足りないことと、 プログラムの更新のとき、SDRAMに展開している状態でやりたいためそれで、ふたつ、お尋ねしたいことがあるのです。1つ目は、頂いている情報から考えますと、実は、SDRAMへコピーするプログラムのコードがフラッシュメモリ内に、それこそ丸ごと、入っている筈です。つまり、ここまでの話しでは、SDRAMへコピーする必要が無いのでは?という印象なのですが、最終的にやりたいことはどんなことなのでしょう?例えば、○ 最終的にはブートローダで外付けシリアルフラッシュからSDRAMへプログラムをダウンロードする予定とか?そして2つ目は、SDRAM上で実行させたいプログラムのカテゴリとしては、どのような種類のものが含まれるのでしょう?例えば、(1) NORTiカーネルもSDRAM上で動かしたい?(2) C言語標準ライブラリは?(3) もろもろのFITモジュール/CGコンポーネントなどは?(4) 自作ライブラリ(libファイルになっているかどうかは関係無しに)などは?ひとまず、これら2点を知りたいです。正直なところ、hiroroさんがやりたいことが、曇りガラスの向こうにある感じで、ちょっと良く分からない状態です。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> hiroroさんがやりたいことが、曇りガラスの向こうにある感じで、ちょっと良く分からないひょっとして、ミスポさん提供のTCP/IPスタックとかUSBスタックとか他もろもろとか、そういうのが丸ごと動いている状態で(それらの機能を使った上で)、ファームウェアアップデートをしたい、ということでしょうか?あと、ちなみに、プログラムサイズは全体で(可能性も含めて)どれくらいでしょうか?2Mバイト以下? 2M~4Mバイト?
回答ありがとうございます。
>ブートローダをつかって、外付けシリアルフラッシュからSDRAMへプログラムをダウンロードする予定とか?目的はそのとおりです。
>ひょっとして、ミスポさん提供のTCP/IPスタックとかUSBスタックとか他もろもろとか、>そういうのが丸ごと動いている状態で(それらの機能を使った上で)、ファームウェアアップデートをしたい、ということ>でしょうか?そうです。
>あと、ちなみに、プログラムサイズは全体で(可能性も含めて)どれくらいでしょうか?2Mバイト以下? 2M~4Mバイ>>ト?今のところ、4M程度です。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。そういうことでしたか。そして、最終的には外付けシリアルフラッシュから、今のところは実験目的で内蔵フラッシュから、ファームウェアアップデートの本番や実験をしたい(もちろんアプリケーションのデバッグも)、みたいなところでしょうか?(今のところ、というのは、開発フェーズ初期のコーディング/デバッグの作業の話ですかね。)そういうことであれば、私は、以下のようなやり方が良いのではないかな、と思いました。(セクション設定に関しては赤文字のとおりにします。)(1) プロジェクトを2つ作成する(2) ひとつは、以下を行うだけのもの(セクション設定は普通に設定)(2-1) resetprg.cからmain()を呼び出す、そしてmain()以降で以下を行う(2-2) SDRAMを使うのに必要な初期化 (および 外付けシリアルフラッシュにアクセスするのに必要な初期化)(2-2') SDRAMの初期化はもっと前で行えたかも知れません(すみません、実際に使ったことが無くて、、、)(2-3) 内蔵フラッシュ(および 外付けシリアルフラッシュ)から全てをSDRAMへコピーする(2-4) SDRAM側のプロジェクトのresetprg.cの処理へジャンプ(3) もうひとつは、以下を行う本番のもの(セクション設定は全てをSDRAMに配置する設定)(3-1) こちらのプロジェクトのresetprg.cからmain()を呼び出す、そしてmain()以降で以下を行う(3-2) ミスポさんのNORTiやTCP/IPスタックやUSBスタックやアプリケーションの何もかもの初期化やら実行やらを普通に行う(3-3) 内蔵フラッシュ(および 外付けシリアルフラッシュ)の書き換え実験目的段階として、(4-1) 先の(3)のプログラムをCC-RXのリンカの機能でバイナリファイル化する(4-2) そのバイナリファイルをCC-RXのリンカの機能で先の(2)のプログラムに合体させる(4-3) 動作確認作業としては、(4-2)で合体させたプログラムをe2 studioでダウンロードして実行させれば良い、筈ですというように思ったのですが、いきなりそう言われても困惑してしまう、でしょうか?上記の(3)の赤文字のセクション設定が本番のセクション設定の筈だろう、という感はとても強いのですけれども、実験目的として簡易的な設定がないかどうか、ちょっと咄嗟に思い浮かばなかったです。すみません、ひとまず、ここまでリプライしておきます。[追記]> (3) もうひとつは、以下を行う本番のもの(セクション設定は全てをSDRAMに配置する設定)すみません、全て、では無かったですね。普通の目的のRAMはRX72Nの内蔵RAMを使えば良い/配置すれば良いですよね。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。思い出しました。実験目的段階の定番は以下でした。(A) e2 studio (or CS+などでも)の機能でダウンロード前にSDRAM制御レジスタを初期化しておく(B) 先の投稿の(3)のプログラムをそのまま素朴にSDRAMへダウンロードするかふぇルネで、先日、そのような話題に関して他の人にリプライしたような記憶があるのですけれども探してみます。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。先ほどの、そのような話題に関するスレッドですけれども、以下のスレッドです。e2studioのデバッグ時のGDBコマンドについてjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/7931/e2studio-gdb
NoMaYさん こんばんは
(A) e2 studio (or CS+などでも)の機能でダウンロード前にSDRAM制御レジスタを初期化しておく(B) 先の投稿の(3)のプログラムをそのまま素朴にSDRAMへダウンロードする
(3) もうひとつは、以下を行う本番のもの(セクション設定は全てをSDRAMに配置する設定)(3-1) こちらのプロジェクトのresetprg.cからmain()を呼び出す、そしてmain()以降で以下を行う(3-2) ミスポさんのNORTiやTCP/IPスタックやUSBスタックやアプリケーションの何もかもの初期化やら実行やらを普通に行う(3-3) 内蔵フラッシュ(および 外付けシリアルフラッシュ)の書き換え
上記を参考にして以下のようにやっております。
セクション設定は全てをSDRAMに配置する設定
以下のようにしております。間違いあれば指摘ください。
────┬───────────────────────┬──────
アドレス│セクション │メモリ
────┼───────────────────────┼──────
08000500│B_1,R_1,B_2,R_2,B,R │外部SDRAM
08800000│STACK │外部SDRAM
0890000 │STACK_END │
FFC00000│P,C_1,D_1,C_2,D_2,VECT,C,D,W*,L,C$DSEC,C$BSEC │内蔵ROM
FFFFFF80│FIXEDVECT │〃
────┴───────────────────────┴──────
SDRAM制御レジスタを初期化
main()を呼び出す、そしてmain()以降で以下を行うRTOSやTCP/IPスタックやアプリケーションのなどの初期化やら実行やらを普通に行う実際に普通に動作はしているのですが、肝心のmain関数以降がデバッカで動かしたところ0xFFC00000以降の値になっており、やはりROMで動いている。
以下のセクションにして
08000500│B_1,R_1,B_2,R_2,B,R,RPRAM │外部SDRAM
,PRAM
main関数の上に#pragma section P PRAMを書くと、main関数のところだけSDRAM(08000500~)で動いている。
main関数以降すべてのプログラムをSDRAM(08000500~)で動かすにはどのようにすればいいのでしょうか。。。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> main関数以降すべてのプログラムをSDRAM(08000500~)で動かすにはどのようにすればいいのでしょうか。。。ここは、こうですよ。08000500│B_1,R_1,B_2,R_2,B,R,P,C_1,D_1,C_2,D_2,VECT,C,D,W*,L,C$DSEC,C$BSEC│外部SDRAM[追記]それから、PRAMセクションやRPRAMセクションは無しにして下さい。
NoMaYさん こんにちは
やってみたのですが、上手くいきません。
RAM関係の初期化の前に止まってしまいます。。。
お手上げ状態になっています。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> RAM関係の初期化の前に止まってしまいます。。。これは具体的には、どのソースのどこで止まるのですか?あと、念の為の確認ですが、デバッガのCPUリセットボタンを押した時、resetprg.cのスタートアップルーチンの先頭に実行マークが表示されて、ステップ実行するとちゃんとステップ実行されていきますでしょうか?今のやり方の考え方は素朴で、(1) デバッガでSDRAM制御レジスタの設定を正しく行いプログラムを丸ごとSDRAM領域にデバッガでダウンロードする(リセットベクタは除く)(2) リセットベクタは内蔵フラッシュメモリに配置する(というか、0xFFFFFFFC番地以外に配置することは出来ない)(3) CPUリセットするとPCがresetprg.cのスタートアップルーチンの先頭に来る(スタートアップルーチンは上記(1)でSDRAM上にダウンロードされている)(4) ステップ実行するとSDRAM上にダウンロードされたスタートアップルーチンをステップ実行していく(5) ステップ実行していくと、やがてmain()へPCが移る(このmain()も上記(1)でSDRAM上にダウンロードされている)(6) そこから、Go実行すると、main()から呼ばれるNORTiの初期化ルーチンやら最初のタスクやら後続のタスクやら、上記(1)でSDRAM上にダウンロードされたものが、どんどんSDRAM上で実行されていく(7) 割り込みベクタテーブルも割り込みルーチンも、上記(1)でSDRAM上にダウンロードされたものが、どんどんSDRAM上で実行されていくというものなのですけれども。すみません、MAPファイルをzipファイルに固めてリプライに添付して頂くなどして、見せて頂けませんか?あと、上記(1)で、SDRAM制御レジスタの設定、と書いてしまったのですが、SDRAMが普通に使えるようになる為の全ての設定が必要です。もしかしたら、SDRAM制御レジスタという範疇から少し外れたレジスタの設定も必要かも知れません。
NORTiのプログラムなので少しことなるのですが、リセット処理といったらいいのでしょうか。CPUの初期化(RAMの初期化、CPUのモード設定)の前で止まっており、そもそもステップ実行が
一回もできない状態です。
以下のマップファイルはプログラムをROMで動かしているときのマップです。map.zip
おおまかな処理の流れはわかりました。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。ステップ実行が1回も出来ないとのことですけれども、その状況が分る画面コピーを見せて頂けないでしょうか?また、無意識に(今までのクセで)つい最初にデバッガのCPUリセットボタンを押してしまったりしていないでしょうか?(押してしまうとSDRAM制御レジスタが初期化されますので、スタートアップルーチンのフェッチも出来なくなります。)それで、そのことで思い出したのですけれども、NORTi独自のスタートアップルーチンがある(というかFIT/CGは使っていない)ですけれども、ダウンロード後のPCの値は、そのスタートアップルーチンの先頭でしょうか?CPUリセットしてはいけませんので、プログラム中(リンカが生成したabsファイル中)の、とある情報、を使いデバッガがPCの値をスタートアップルーチンの先頭に移動させるというのを想定していたのですが、その、とある情報、を生成させるようなソースコードなりリンカオプションなりになっているのかどうか気になります。また、正直なところ今更ですが、e2 studioでやったくれていたかな?、とも気になり始めています。(でも、もしそうなら、皆さんどうされていたのかな、とも。)ソースの記述の場合: #pragma entry 関数名リンカオプションの場合: -entry=_関数名それで、MAPファイルですが、SDRAMにダウンロードする場合のものも見せて頂けませんか?それと、先ほど頂いたROMにダウンロードする場合のものを見て気付いたのですが、以下のセクションが含まれていましたけれども、これらはどうなっていますか?今まで頂いた投稿の中で記載されていなかっただけで、実際はセクション設定されていますか?それともリンク時にワーニングになっていたりしませんか?
B_8 (現状サイズ0)R_8C_8D_8
プログラムをRAMで動かそうとしたとき、例えば、以前のコメントいただいた以下のセクションに変更したとき08000500│B_1,R_1,B_2,R_2,B,R,P,C_1,D_1,C_2,D_2,VECT,C,D,W*,L,C$DSEC,C$BSEC│外部SDRAM[追記] PRAMセクションやRPRAMセクションは無し
デバックを開始するとPSWの初期値から処理が始まるのですが、1回ステップ実行すると0xffffffffに設定されます。※上記のMAPのROMで動かす場合は問題なく実行できます。画面コピーはNORTiがつくったソースを公開することになるので、やめておこうと思っています。
map3.zip
個人的には、ROMにあるPやVECTをSDRAM初期化の後、以下のようにZRAM,ZVECTのようにコピーすればうごのかと思い、e2stdioのセクション、ROMからRAMへのマッピングもDなどと同様に設定してビルドしたのですが、上記と同様に1回ステップ実行すると0xffffffffに設定されます。
map2.zip
#pragma section C C$DSECextern const struct { unsigned char *rom_s; /* 初期化データセクションのROM上の先頭アドレス */ unsigned char *rom_e; /* 初期化データセクションのROM上の最終アドレス */ unsigned char *ram_s; /* 初期化データセクションのRAM上の先頭アドレス */} _DTBL[] = { { __sectop("D_8"), __secend("D_8"), __sectop("R_8") }, { __sectop("D"), __secend("D"), __sectop("R") }, { __sectop("D_2"), __secend("D_2"), __sectop("R_2") }, { __sectop("D_1"), __secend("D_1"), __sectop("R_1") }, { __sectop("P"), __secend("P"), __sectop("ZRAM") }, { __sectop("VECT"), __secend("VECT"), __sectop("ZVECT") }};
ワーニングに関しては、なっていません。以下の設定です。#pragma section C C$DSECextern const struct { unsigned char *rom_s; /* 初期化データセクションのROM上の先頭アドレス */ unsigned char *rom_e; /* 初期化データセクションのROM上の最終アドレス */ unsigned char *ram_s; /* 初期化データセクションのRAM上の先頭アドレス */} _DTBL[] = { { __sectop("D_8"), __secend("D_8"), __sectop("R_8") }, { __sectop("D"), __secend("D"), __sectop("R") }, { __sectop("D_2"), __secend("D_2"), __sectop("R_2") }, { __sectop("D_1"), __secend("D_1"), __sectop("R_1") }};
#pragma section C C$BSECextern const struct { unsigned char *b_s; /* 未初期化データセクションの先頭アドレス */ unsigned char *b_e; /* 未初期化データセクションの最終アドレス */} _BTBL[] = { { __sectop("B_8"), __secend("B_8") }, { __sectop("B"), __secend("B") }, { __sectop("B_2"), __secend("B_2") }, { __sectop("B_1"), __secend("B_1") }};
#pragma sectionunsigned char * const _CTBL[] = { /* セクションが空の時のワーニング防止用 */ __sectop("C_1"), __sectop("C_2"), __sectop("C"), __sectop("C_8"), __sectop("W_1"), __sectop("W_2"), __sectop("W"), __sectop("L"), __sectop("STACK"),};
hiroroさん、他の皆さん、こんにちは。NoMaYです。すみません、他の皆さんに御相談なのですけれども、以下に書いたこと以外にe2 studioの何かノウハウがありますでしょうか?画面コピー無しで状況を推測しないといけないとなると、なかなか厄介ですね。それにmap2のケースでは、以前より状況が悪くなっていますね。少なくとも、以前はmain()はSDRAMで動かせていた、ということでしたので。SDRAM上で、プログラムを動かしたいのは以下のことをしたいから、というケースにおいては、プロジェクト全体において、基本、プログラムセクションその他もろもろをリンカのセクション設定でSDRAM上に配置する、ことで発想はあっているとは思うのです。つまり、いちいち全ての個別のソースにおいて#pragam section P PRAMといった記述を追加するとしたら、それはおかしいのでは?、という発想は、もっともであり、あっていると思うのです。> ひょっとして、ミスポさん提供のTCP/IPスタックとかUSBスタックとか他もろもろとか、そういうのが丸ごと動いている状態で(それらの機能を使った上で)、ファームウェアアップデートをしたい、ということでしょうか?そして、SDRAM上にプログラムをダウンロードするのに、定番である筈の、デバッガの機能でSDRAM関連のレジスタをダウンロード前に初期化しておいてから、デバッガの機能でダウンロードする、という発想も普通にあっていると思うのです。ただ、e2 studioは、この時に、(ちょっとCS+ではやらないような、) 小技が必要だった、という、かふぇルネの過去のスレッドはありました。(カッコ内は私の印象です。)また、ダウンロード後に、CPUリセットせずに(そうするとSDRAM関連のレジスタがリセットされてSDRAMからフェッチ出来なくなるから)プログラムを実行させれば、あるいはステップ実行すれば、スタートアップルーチンから実行が行われる、というのも、普通はそういうものだと思うのです。(少なくともHEWやCS+では出来て当然みたいに個人的には思っているのですけれども。)今の状況は、ここで、なぜか実行が出来ない、というところで普通とは違う、というのが現在の私の印象なのです。画面コピー無しで、ということで、チェックポイントを書くと以下のようなものが思い浮かびます。(1) SDRAM上にホントにちゃんとダウンロード出来ているか --> メモリウィンドウで確認(2) PCがスタートアップルーチンの先頭になっているか --> レジスタウィンドウで確認この2つが期待どおりであれば、(少なくともHEWやCS+では)あとはどうしたって動くよね、というものの筈だと思うのですけれども、、、(HEWやCS+では、外部メモリ空間にRAMが配置されていることをGUI上にて事前に設定しておくようなことが必要だったような気もしますけれども、これは設定すれば良いことですし、、、)自分の印象としては、SDRAM上でプログラムを動かすのに、内蔵フラッシュメモリからSDRAMへプログラム自身でコピーをして実行させる、というのは普通は早い段階ではやらない発想のような気がします。上に書いた定番みたいなことをやっていて、実験目的としては(あるいは自分のクセとしてどうしてもCPUリセットボタンを押してしまうので)何か不便だなあ、ということを考え始めて、そういう手もありそうだ、と気付いてやり始めることのような気がします。あとは、定番である筈の出来て当然みたいなことが、どうしてもe2 studioで出来ない、という場合の策として、というので、もう今回はこちらの路線で考えた方が良いのかも知れません。もうひとつは、最終的に実現することは、外付けシリアルフラッシュからSDRAMにコピーしてファームウェアアップデートを行うこと、ということですので、先にそちらを実装することでしょうか。そして、もうe2 studioのデバッグ機能は使用せずにprintfデバッグを行う、といったことでしょう。(今でもデバッガを使わずにprintfデバッグのみというひともおられる筈です。)あと、リンカのワーニングに関しては、以前に投稿されていた情報と実際の設定が違いますね。(最初の画面コピーをよく見れば気付きそうでは?、というのはありますけれども。)以前の投稿:
08000500│B_1,R_1,B_2,R_2,B,R,RPRAM │外部SDRAM。。。FFC00000│P,C_1,D_1,C_2,D_2,VECT,C,D,W*,L,C$DSEC,C$BSEC │内蔵ROM ,PRAM
MAPファイルの内容:
-start=B_1,R_1,B_2,R_2,B,R,B_8,R_8,P,VECT,C$DSEC,C$BSEC,C_1,C_2,C,C_8,D*,W*,L/08000500,STACK/08800000,STACK_END/08880000,FIXEDVECT/0FFFFFF80
[追記]また、どこかの時点でリプライしなければ、とは思っていたのですけれども、外付けシリアルフラッシュからSDRAMにコピーするのであれば、以下のオプション設定は無くて良い、と思います。(所謂、dataセクションもbssセクションもSDRAMに配置する予定のようですので。)
-rom=D=R,D_1=R_1,D_2=R_2,D_8=R_8
勘違いしていたのですが、map3.zipの状態で、デバッガを接続後、ダウンロードや実行する前にSDRAM初期化のコマンドを送っていませんでした。。
私の理解がおいついていなく、的外れなことをいっているのかもしれません。デバッカ機能を使わないで(E2liteなど使わない)、普通にプログラムを動かすとき、SDRAMでプログラムを動かすにはどのようにすればいいのでしょうか。
最終的に実現すること:こちらも少し伝え方を間違っていました。基板の電源を入れた状態(内臓ROMからSDRAMにプログラムを展開し、SDRAMで動かしている状態から)で外付けシリアルフラッシュを使い内臓ROMのプログラムを更新し、リセットしてプログラムがROMからSDRAMに展開されて更新されることを想定しています。
hiroroさん、こんにちは。NoMaYです。> 外付けシリアルフラッシュを使い内臓ROMのプログラムを更新ひょっとして、外付けシリアルフラッシュメモリは、常に基板上にあるのでは無くて、ファームウェアアップデートする場合のみ、基板上に用意されたコネクタに接続するような、何か小さな別基板に搭載されているのですかね?(別方向へ話がそれるかも知れない危惧はありますが、何かこう、USBメモリに、アップデートするファームウェアを入れておいて、USBメモリが挿入されていたらファームウェアアップデートする、みたいなシステムがありますが、それが、USBメモリでは無くて、シリアルフラッシュが搭載された小さな別基板である、みたいなものでしょうか?)と思ったのですけれども、それだと、NORTiのTCP/IPスタック?やUSBスタック?といったものは動いている必要がないですね、、、すみません、まだイメージが掴めないです、、、実験目的といったような段階では無くて、デバッガなんかは繋がない最終的な段階においては、こうだと思うのです。(すみません、ひとまず、外付けシリアルフラッシュメモリは、常に基板上にある、とします。それが常に基板上にありますので、その内容を内蔵フラッシュメモリにもコピーする必要性が思い浮かばない、というのが私の頭の中のイメージなのです。なので、RX72Nとしては、(ラインナップに存在しないと思いますが、) 内蔵ROM/RAM=64KB/4KB、みたいなものでも良い筈、というのが私の頭の中のイメージなのです。)
(1) 内蔵フラッシュのプログラムで、以下の(1')や(1'')の実行に必要なクロック設定とか、最低限のスタック設定とか、BSSクリアとか、DATAコピーとか、行う(1') 及び、SDRAM制御レジスタの設定、外付けシリアルフラッシュメモリを読むのに必要な設定(SPIを使うならSPIの設定も含む)、なども行う(1'') そして、外付けシリアルフラッシュメモリからプログラムを読み出してSDRAMへコピーする、その後、コピーしたプログラムへジャンプする(1''') 他方、外付けシリアルフラッシュメモリへ書く、ということは、この段階では行われないので、後回しにして考慮しなくてよい↑ 内蔵フラッシュに格納される所謂ブートローダと呼ばれるものの処理 ↓アプリケーションの処理(2) SDRAMにジャンプしたら、SDRAM上のアプリケーションで、NORTiの初期化に必要な最低限のスタック設定とか、アプリケーションのBSSクリアとか、もろもろ行う(2') 今まで頂いていた情報からですと、アプリケーションの、所謂BSSセクションとかDATAセクションとか、それらもSDRAM上に配置される予定かな、と受け取れました(2'') なお、NORTiですので、本番のタスクのスタックは、タスク毎にSDRAM上のしかるべき領域に確保されていきます(3) NORTiの初期化を行う、NORTiのことを把握出来ていませんが、これ以後自動的にタスクが生成されて自動的にタスクが起動されていく?(4) 今までに頂いた情報からですと、アプリケーション側で必要となるメモリは全てSDRAM上のものを使われる、のだと受け取れました(4') 巨大なBSS領域も巨大なDATA領域も必要なければRX72Nの内蔵RAMとすることも出来ますが、内蔵RAMも使わない予定、なのだと受け取れました(4'') また、アプリケーションは、自分自身で自分自身を丸ごとアップデート(ファームウェアアップーデート)する、ということが可能なセクション設定であるもの(4''') そのようにセクション配置したプログラムをCC-RXでコンパイルして、CC-RXのリンカの機能でバイナリファイル(素朴なMOTファイルでもよい)にします(5) ファームウェアアップデート時は、NORTiのTCP/IPスタックなりUSBスタックなりで基板外からプログラムを受け取って、外付けシリアルフラッシュメモリに書く(5') 基板外から受け取るプログラムというのは、上記(4''')のバイナリファイル(あるいはMOTファイル)のことです(5'') 書き終わったら、自分でCPUリセットを掛けて、最初の(1)へ行く
こうなると思うのですけれども。