RX65NにてDTC転送を行っています。割り込みにてDTCを起動した時の割り込み禁止、及びマスクの対応について教えてください。

初めて質問を投稿するyujiです。

X65NでDTCを使用し、SPI通信を実現しています。SCKのトリガ割り込みによりハードウェアで、GPIOピンからデータをメモリに自動転送しています。8ビットデータがそろったら、SPI通信を完了しています。途中で他のタスクにて、割り込み禁止状態になると、ビット抜けは発生するのでしょうか?DTC転送を開始したら他のタスクで割り込み禁止、及びマスクをしてはいけませんか?教えてください。  よろしくお願い致します。

Parents Reply Children