初めてのご質問で失礼いたします。
マイコンRX65nで、AWSのOTAを学習しております。
アプリケーションノート(R01AN5549JJ0102)通り、2.2.④(aws_demos.motをビルドする)まで進んだ結果、下記のエラーが発生しまして、解決方法をご教示頂ければ幸いです。
条件:e2 studio Version: 2022-07 (22.7.0)
インプットしたデモ:
RTOSバージョン指定:v202107.00-rx-1.0.1
ツールチェン:Renesas CCRX(バージョン:v3.04.00)
こんにちは。NoMaYです。自分で試してみようとして気付いたのですけれども、以下の通り、パスの深さチェックは行われているようでしたね。ただし、プロジェクトフォルダパスというより、モジュールフォルダパスの方でしょうか、、、以下、e2 studioの画面コピーです。[追記]モジュールフォルダを覗いてみると、同じモジュールを既にダウンロードしていました。(この時だと思うけれども。)壊れてしまったAmazon FreeRTOS Renesas RX OTA e2 studioプロジェクトを直してみるスレッドcommunity-ja.renesas.com/cafe_rene/forums-groups/tools/f/forum21/8192/amazon-freertos-renesas-rx-ota-e2-studio