RXファミリ ADCモジュールFIT の制限事項 (RAMの先頭番地が0x4になっている)

こんにちはyasです。ADCモジュールのFITの資料を読んでいる中で気になる点がありました。

資料:「R01AN1666JJ0500 : RXファミリ ADCモジュール Firmware Integration Technology」

### 動作環境

- Windows 10 Pro

- CS+ for CC V8.08.00 [10 Jun 2022]

- Target Board for RX65N

### 気になる点

資料のPage13に以下の記載があります。

### 疑問点

「0x4」というのが実際にどこで定義されているのかがわかっていません。

このあたりは基板を自分で作る場合にはボードファイルがないため、設定を正しく

することになるかと考えています。

CS+の定義とe2 studioの定義が異なる可能性も考えて、e2 studioの方も見ていますが、

今のところ見つかっていません。

CS+(またはe2 stduio)の設定で見つかるのか、あるいは生成されたコードそのものの定義

として見つかるか、なども含めて探しています。

smg_gen/r_config/r_bsp_config.hなども見ました。

ご存知の方がおられましたら、よろしくお願いいたします。

引き続き調べてみます。

Parents Reply Children
No Data