USBマスストレージ経由内蔵FlashROM書き換えプログラム(R01AN3503JJ0105)をRenesas Starter Kit+ for RX65N-2MBで動かしたいと思っているのですが、USBメモリを指しても反応がありません。
サンプルプログラムはそのまま使用しています。他に何か設定等必要なのでしょうか?
TAKAさん、こんにちは。ツチノコと申します。
>②USBマスストレージ 内蔵FlashROM書き換えプログラム>は相変わらず出来ません。
その後の状況はいかがでしょうか。アプリケーションノート(R01AN3503JJ0105)の4章にサンプルの使い方とLEDによる状態通知の説明があるようです。アプリケーションノートの表現に沿って「この手順まではOK、この手順でNG。LED状態はこれ。」というようにご説明いただけると、疑うべきポイントや具体的な解決方法を得られるかもしれません。
----------------
USBのMINI版の件ですが、NoMaYさんがおっしゃるようにRX65NはMINI版に正式対応しておらず、無印版(r_usb_basic、r_usb_hmsc)に対応だったと思います。一方、MINI版はROM/RAM削減を目的のひとつとして作成された無印版の機能縮小バージョン、と聞いたこともあります。(実際、MINI版で対応しているマイコンはRXシリーズの中でもROM/RAMサイズが小さい製品ですし。)ですので、あるマイコンが無印版で動くのであればMINI版で動いても不思議ではないな、と勘で思いました。
>USBの抜き差しもリード/ライトも確認できました。ということですので、USBマスストレージ 内蔵FlashROM書き換えプログラムの中のUSBに関する動作は問題ないのかなと推測します。USB無印版とMINI版の違いは一旦無視して良さそうだと、思いました。(推測ばかりで申し訳ございません。)