おせわになります。いっとうです。
APRZA0AとLCD-KIT-B01の組み合わせで、アメリカサイトのBSPv1.3にて動作させようとしています。
buildrootの先のアドバイスのお陰でU-bootは動くようになりましたが、kernelの方が手こずっております。
APRZA0AのBSPはかなり古いため(linux3.8.13)、まずはここにあるboard-rskrza1.cとBSPv1.3(linux3.14)のboard-rskrza1.cの差分を
把握しようとしていますが、前者は446行、後者は2311行とかなり増えていて、何が変わったのか把握出来ず困っています。
まずはlogin画面まで行きたいと思っているのですが、1ヶ月やってみたもののStarting kernel …で止まったままでお手上げになりました。
このバージョン間の履歴みたいなものを調べる方法は無いものでしょうか。https://github.com/renesas-rz を見ても、linux3.14以前のデータを見つけることが出来ません。
RZ/A1 に対しては、
(1) 最初に GENMAI ボードに Linux 3.8 が、(2) 次いで RSK ボードに Linux 3.8 が、(3) その後、RSK ボードに Linux 3.14 が、
この順序で移植されました。現在、ここ(Japanese community サイトの "サンプルプログラム等")には、(1) が、English community サイトの "RZ Forum" の "Files - Linux" には、(3) が、それぞれ登録されています。ですから、RZ/A1 Linux BSP に 3.8 と 3.14 の間の履歴は、存在しません。
また、(1) の board-rskrza1.c と (3) の board-rskrza1.c の差分を調査されているようですが、(1) の board-rskrza1.c は、GENMAI ボード用、(3) の board-rskrza1.c は RSK ボード用です。(1) の board-rskrza1.c と (3) の board-genmai.c が正しい組み合わせです。諸般の事情でこのようになっていますが、混乱されたかもしれません。お詫び致します。
移植については、最初は、RZ/A1 Linux BSP Porting Guide などを参考にして、(3) の BSP を APRZA0A に新規に移植するつもりで作業された方が速いかもしれません。"Starting kernel …" で止まってしまうということですから、Porting Guide の "12. Kernel: Enable (Early) Low Level Debugging for Linux Booting" の early_printk が役に立つかもしれません。
いっとうさん
アルファプロジェクトの APRZA0A のマニュアルを見る限り、外付け SDRAM は 0x0C000000~0x0DFFFFFF に32MB 実装されているようです。であれば、少なくとも、
$ make menuconfig$ make uImage LOADADDR=0x08008000$ make dtbs
指定しているアドレスがおかしいと思いませんか?
uImage は、mkimage コマンドを使って、
(a) 単純なメモリイメージのカーネル Image から、(b) Image を Z/BZ2 圧縮したカーネル zImage/bzImage から、(c) (b) の先頭に自己解凍用のルーチンを付加して、
などの方法で作成され、LOADADDR は、無圧縮の(解凍された)カーネルの最終ロードアドレス (及び、エントリポイント) を指定します。# ですから、修正した LOADADDR は、正しいだろうと思います。
2つ上の、いっとうさんの書き込みだと、
$ make uImage LOADADDR=0x0c008000Image Name: Linux-3.14.79-ltsi+Created: Mon Dec 4 20:32:25 2017Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)Data Size: 2636944 Bytes = 2575.14 kB = 2.51 MBLoad Address: 0c008000Entry Point: 0c008000Image arch/arm/boot/uImage is ready
と、uImage のサイズが 2.6MB 程度しかなので、多分、(b) か (c)、また、無圧縮(uncompressed) と表示されていますから、多分、(c) だろうと推測出来ます(RZ/A1 Linux BSP は、その形式で作成しますし)。
ですから、
=> ext2load usb 0 0x0d000000 /uImage2637008 bytes read in 2258 ms (1.1 MiB/s)=> ext2load usb 0 0x0d800000 /r7s72100-aprza0a.dtb7633 bytes read in 76 ms (97.7 KiB/s)=> set bootargs 'console=ttySC4,115200 console=tty0 ignore_loglevel root=/dev/sda1 rootwait earlyprintk'=>=> bootm 0x0d000000 - 0x0d800000Wrong Image Format for bootm commandERROR: can't get kernel image!
は、本来であれば、
自己解凍形式の uImage を 0x0d000000 にロード、DTB を 0x0d800000 にロード、その後、bootm で uImage の実行を開始すると、uImage 自身が圧縮を解凍しつつ、カーネルを最終ロードアドレスの LOADADDR に配置し直してから、エントリポイント LOADADDR にジャンプすることでカーネルの実行が始まる、
のですが、実際には、
自己解凍形式の uImage を 0x0d000000 にロード、DTB を 0x0d800000 にロード、その後、bootm がロードした uImage の先頭に付いているヘッダ情報を確認し、不正あるいは未サポート、と判断して「Wrong Image Format for bootm command」を表示しています。
当該のメッセージは、common/bootm.c の boot_get_kernel が出力しており、u-boot で、CONFIG_IMAGE_FORMAT_LEGACY が未定義なコンフィギュレーションをするか、mkimage が不正な(u-boot が未サポートの)ファイルを作成すれば出力されますが、実際の所、考えにくいです。
現状、u-boot は、内蔵 RAM で実行されますし、USB は、端子固定ですから、UART(SCIF) の初期化や設定を間違えない限り、何もしなくても、普通は動作しますが、ボードを正しく初期化出来ているとは限りません。
以前にも申し上げましたが、> 出力されたエラーメッセージを素直に解釈すると、uImage が正しく作れていない、> (RZ/A1 の BSC が正しく初期化出来ていない、何かの領域とオーバラップしている、> などの理由で) USB からのロード後に壊れた/壊された、と思われますが、
u-boot がボード(特に BSC)を正しく初期化出来ているか、確認してください。
現状、次の手順でブートしていると思いますが、
=> usb start=> ext2load usb 0 0x0d000000 /uImage=> ext2load usb 0 0x0d800000 /r7s72100-aprza0a.dtb=> set bootargs 'console=ttySC4,115200 console=tty0 ignore_loglevel root=/dev/sda1 rootwait earlyprintk'=> bootm 0x0d000000 - 0x0d800000
次の手順にして、ブートしてみてください。
=> usb start=> ext2load usb 0 0x0d000000 /uImage=> ext2load usb 0 0x0d800000 /r7s72100-aprza0a.dtb=> set bootargs 'console=ttySC4,115200 console=tty0 ignore_loglevel root=/dev/sda1 rootwait earlyprintk'=> bootm start 0x0d000000 - 0x0d800000=> bootm loados=> fdt memory 0x0c000000 0x02000000=> fdt chosen=> bootm go
どうなりますか?
良く解りませんが、仮にいっとうさんの設定値が正しいとして、元のソース
#define SDRAM_MODE_CS2 0x3FFFD040 /* CS2: CAS=2, burst write, 16bit bus */#define SDRAM_MODE_CS3 0x3FFFE040 /* CS3: CAS=2, burst write, 16bit bus */*(u16 *)SDRAM_MODE_CS2 = 0;*(u16 *)SDRAM_MODE_CS3 = 0;
と、いっとうさんが書き換えたソース、
// #define SDRAM_MODE_CS2 0x3FFFD040 /* CS2: CAS=2, burst write, 16bit bus */// #define SDRAM_MODE_CS3 0x3FFFE440 /* CS3: CAS=2, single write, 16bit bus */// *(u32 *)SDRAM_MODE_CS2 = 0;// *(u32 *)SDRAM_MODE_CS3 = 0;
何か違っていませんか?