F0563430:The total section size exceeded the limit の回避方法

昔使っていた環境を持ってきてコンパイルしたところ

F0563430:The total section size exceeded the limit

のメッセージが表示され、mot ファイルが作成されません。

同じ時期の他の環境(これも昔使ってた別のもの)を持ってきてコンパイルすると、このエラーにはならず、mot ファイルが出力されます。

コンパイラのライセンスは、ライセンスマネージャーにて確認(登録)しています。

どなたか、回避方法を教えてください。

Parents
  • seven さん
    ほや です。こんにちは。

    ライセンスマネージャに登録されたライセンスと、プロジェクトが実際使っているコンパイラの世代が合わないんじゃないですかね。
    それにしてもなぜRZフォーラム...

Reply
  • seven さん
    ほや です。こんにちは。

    ライセンスマネージャに登録されたライセンスと、プロジェクトが実際使っているコンパイラの世代が合わないんじゃないですかね。
    それにしてもなぜRZフォーラム...

Children
  • すいません、投稿先を間違えました。

    (RZは今、使用していて..... RXに上げているつもりでした。)

    アドバイス、ありがとうございます。

    確かに、コンパイラの設定が ”最新の...”になっていて、ライセンスとあっていませんでした。

    無事、解決できました。

    ありがとうございました。