こんにちは。NoMaYです。e2 studioのリリースノートを見ていたところ、ふと目に留まったのですけど、RZ/GもFSPが使えるのかな、、、(つまり、オーバー1GHz(64bitコア含む)のデュアルコアやクアッドコアのCortex-A搭載MPUをLinux無しで使えるということなのかな、、、)e² studio 2022-01 (R20220106-1410) Release NoteR20UT5076EG0100 Rev.1.00 Jan. 11. 2022www2.renesas.eu/_custom/software/ree_eclipse/e2studio8/docs/releasenotes/2022_01/releasenote.pdf画面コピー[関連リンク]RZ/Gシリーズ 製品ページwww.renesas.com/jp/ja/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rzg-linux-platform[追記]私はRX,RL78,RH850の分しかインストールしなかったのですが、今は再度インストールする気はしなくて、、、
こんにちは。NoMaYです。ネットを探せばFreeRTOSのC++ラッパーはどこかにあると思いますが、それは保留することにして、プロジェクト作成ウィザードで試しにC++プロジェクトを作ってみました。特に今までと異なるファイルは生成されなかったです。ちなみに、以下のスレッドで話題にしたC++17は(少なくともe2 studio 2022-07 GUI上では)未サポートのようでした。e2 studioでC++ソースでのINDEXER/CODANの調子が悪そうなので調べてみようと思いますjapan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/7273/e2-studio-c-indexer-codan/40933#40933以下、e2 studioの画面コピーです。