初めまして、商品開発で壁にぶつかり投稿してます。今、子供向けの工作キットを大手エンターメント会社を開発してます。ホスト・スマフォでデータ入力して、デバイスを動かそうと思ってます。BLEは高いし、MFi認証回避で、スマフォのイヤホンジャックから2個の赤外線LEDを38kHzで通信しようと思ってます。iphoneはライトニングを含め、全く問題なく通信可能となりました。ところが、androidが音声出力が小さく、全ての機種でNGです。発信側にアンプ機能を付加すれば、通信可能なことは分かってます。これだと、価格が上がるので、何かいい方法は無いでしょう。よろしくお願いします。
わわいさん、有難うございます。
コモンとつなぐのは、やってみる価値はあると思います。
アンプ付きのヘッドフォーンで通信出来るのは、確認してます。
これが100円以内ならいいのですが、どうしても上代が決定しており、厳しい価格対応です。
まずは、イヤホンからどのくらいの電圧が出ていて、どの位の電圧で光るのか測定します。
その後に、昇圧方法を考えます。Vfが小さいIRLEDも探してます。