GR-SAKURA
GR-KURUMI
GR-COTTON
GR-CITRUS
GR-PEACH
GR-KAEDE
GR-ADZUKI
GR-LYCHEE
GR-ROSE
GR-MANGO(*)
SNShield
Web Compiler
IDE for GR
TOPPERS関連
女子美コラボ
その他
※プロデューサミーティング中
作り方使い方資料
イベント関連
作品記事
体験記事
ライブラリ
ツール
その他・過去ファイル
SAKURAボードを使ってSDカードの音楽再生をしたいのですが
クラウドコンパイラがよくわからないのでどなたか教えてください。
spiとMMCの2つのライブラリをつなぐのはどうするのでしょうか?
ビルドする時に選択されるファイルはどれになるのでしょうか?
sketch.binというファイルとはどのような関係にあるのでしょうか?
基本的なことですみませんがお願いします。
一般的にアプリケーション固有の処理はsketch.cppに入れます.
cppですがcの拡張ですので,sketch.cppの中だけならcと思って書いても殆ど大丈夫(?)...みたいです.
test.mp3を再生するサンプルのsketch.cppも,青ボタン(PIN_SW)で再生を中止(mp3p.skip())する処理があります.
なおMP3再生ライブラリは再生している間はloopに戻ってきません.