こんにちはAmramと申します。CS+の初心者です。
現象:
一回にデバッグ・ツールへ接続し、デバッグ・ツールから切断し、
二度とデバッグ・ツールへ接続できません。
OKをクリックして、下記のエラーとなります。
CS+をクローズして、再びオーペンして、デバッグ・ツールへ接続できます。
別のパソコンのCS+(違うバージョン)で、問題ないです。
皆様はこのような問題を処理したことがありますか。
Amramさん、こんにちは。NoMaYです。ひょっとして、スクリプトで、連続で切断と再接続を繰り返している時に発生したものですか?そうであるなら、切断した後に、 PythonのAPIで、3秒ぐらい待ち時間を入れてみてから、再接続してみてはどうでしょうか?
CS+の画面からの操作で発生した問題です。
スクリプトで同じ現象です。
3秒ぐらい待ち時間を入れても、接続できません。
CS+の再インストールを試して見ます。
Amramさん、こんにちは。NoMaYです。そうでしたか。それならば、私は、パソコンをネットワークから一時的に物理的に切り離し、ウィルススキャンを一時的に止めてみて、それで状況が変わるか試してみることも、試してみる価値があると思いました。