Renesas Flash ProgrammerV3.03.01でCK-RX65Nへ接続できない

Renesas Flash ProgrammerV3.03.01を使ってCK-RX65Nへ接続しようとしているのですが、

エラー(E3000205): ツールのファームウェア更新に失敗しました。
操作は失敗しました。

というエラーが出て接続できません。

実際に行った手順としては、以下になります。

  1. ファイル→新しいプロジェクトを作成
  2. 以下を設定
    • マイクロコントローラ:RX65x
    • ツール:E2 Lite
    • インタフェース:FINE
    • 電源供給:しない
  3. 接続ボタンを押下

手順が間違っているなどありましたらご教授いただければ幸いです。

Parents Reply Children
  • NoMaY様

    こんにちは。haです。

    アドバイスいただいた通り、3.11.01をインストールしたところ無事に接続できました。

    ご回答いただき深く感謝申し上げます。ありがとうございました。