キキです。
質問があるのでこちらに投稿させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
Renesas Flash Programmerのメモリを読み出す機能について
こちらはコマンドでメモリを読み出し、読み出した内容を、ファイルに出力することは可能なのでしょうか。
キキさん、こんにちは。NoMaYと申します。マイコンによって出来る/出来ないが異なります。(記憶では、出来ないようにガードされているものの方が多かったように思います。) 今回の件のマイコンは何でしょうか?
キキさん、こんにちは。NoMaYです。そういうことだったのですね。出来ます。以下の2通りのやり方があります。詳細はRFPをインストールしたフォルダの下のDocフォルダのpdfファイル(以下の1の場合)もしくはmdファイル(以下の2の場合)を見てみて下さい。(1) RFPプロジェクトファイルを用いたRFPV3.exe/RFPV3.Console.exeによる簡易コマンドライン操作 (作成済みのプロジェクトファイルが必要…
NoMaYさんご返信ありがとうございます。今回利用しているマイコンはR7F701684になります。
マイコン自体は読み出しができるマイコンとなっております。
RFPを利用して手動で読み出し、ファイルへ保存はできております。
今回実現したい内容としましては、コマンドラインを用いて、ファイル保存を行いたいです。
キキさん、こんにちは。NoMaYです。そういうことだったのですね。出来ます。以下の2通りのやり方があります。詳細はRFPをインストールしたフォルダの下のDocフォルダのpdfファイル(以下の1の場合)もしくはmdファイル(以下の2の場合)を見てみて下さい。(1) RFPプロジェクトファイルを用いたRFPV3.exe/RFPV3.Console.exeによる簡易コマンドライン操作 (作成済みのプロジェクトファイルが必要)(2) プロジェクトファイルが不要なrfp-cli.exeによるコマンドライン操作
こんにちはNoMaYさんご返信ありがとうございます。
無事意図通りにメモリを読み出すことができました。
ありがとうございます。
助かりました。