こんにちは。NoMaYです。VSCode+CMakeとの併用を前提とした上でのことですけれども、1つ立ててみました。
こんにちは。NoMaYです。> あと、CS+の機能追加要望として、ビルドとクリーン以外に、ユーザ定義可能なコマンドがあと2つあればなぁ、とか、、、> (a) 1つは、CMakeのキャッシュをクリアしてコンフィグレーションをやり直す、というコマンドを追加する為のもの> (b) もう1つは、CMakeのキャッシュをクリアすることなく普通にコンフィグレーションをやり直す、というコマンドを追加する為のものとは言うものの今のところは、以下の試しに作った画面コピーのように、CS+の外部ツールメニューにて遣り繰りすることになると思います。(なお、参考までに、Visual Studio 2022のメニューの画面コピーも貼り付けました。)以下、CS+とVisual Studio 2022の画面コピーです。(漠然と考えている他のメニュー項目も一緒です。)