初めまして。
Winsows10 FDT4.09 ver3でFDTスクリプトファイルを実行し、E8aからM16C/65マイコンへの書き込みを実行しようと考えています。
ですが、スクリプトファイルをダブルクリックして実行すると、「connect」コマンドが実行された際に下記のエラーが発生します。
-> Connect command argument error: The argument is not compatible with the port setting in the project
解決しました。スクリプトファイルが開いているworkspaceをDドライブからCドライブに移動させると、問題なく動作するようになりました。workspaceコマンドがうまく動作していなかったようです。