FDT スクリプトファイルをダブルクリックで実行時にエラーになる

初めまして。

Winsows10  FDT4.09 ver3でFDTスクリプトファイルを実行し、E8aからM16C/65マイコンへの書き込みを実行しようと考えています。

ですが、スクリプトファイルをダブルクリックして実行すると、「connect」コマンドが実行された際に下記のエラーが発生します。

connect USB|E8a|6JS999999|5.0|0.0

->  Connect command argument error: The argument is not compatible with the port setting in the project

6JS999999の部分を使用しているE8aのシリアル番号に合わせてもエラーになります。
ワークスペースを開いたFDTからスクリプトファイルを実行すると、正常に実行できます。
このエラーの原因、解決方法についてご存知の方がいらっしゃいましたら、御教示いただけませんか?
よろしくお願いいたします。
Parents
  • 解決しました。
    スクリプトファイルが開いているworkspaceをDドライブからCドライブに移動させると、問題なく動作するようになりました。
    workspaceコマンドがうまく動作していなかったようです。

Reply
  • 解決しました。
    スクリプトファイルが開いているworkspaceをDドライブからCドライブに移動させると、問題なく動作するようになりました。
    workspaceコマンドがうまく動作していなかったようです。

Children
No Data