e2studio スマートコンフィグレータ

基本的な質問ですみません。

e2studio でサンプルコード(プロジェクト)をインポートして

動かそうとしています。

スマートコンフィグレータを表示させたいのですが、

表示されてくれません。

ウィンドウ>バースペクティブ>バースペクティブを開く>その他

>スマート・コンフィグレータ>「開く」

と操作するとグレーの画面が広がるだけです。

「C/C++」にするとLCDワークフローやコンソールスマート・マニュアル、

MCU/MPUパッケージなどが表示されますが、

スマート・コンフィグレータ」を選ぶとそれらが消えて

プロジェクトエクスプローラのみが残ります。

e2studio のインストールに失敗しているのでしょうか。

プロジェクトのインポートに失敗しているのでしょうか。

何かの設定が足りないのでしょうか。

参考になるか分かりませんが、

プロジェクトエクスプローラをみるとプロジェクトのフォルダに

「×」マークがついています。ほかにも

src>smc_gen>r_emwin_rx>lib>Config>LCDConfig_spi_if.c の

それぞれに「×」マークがついています。

クリーンもビルドもエラーが出ています。

コンソール表示はすぐ消えてしまってよく分からないのですが、

何かのモジュールが足りませんと表示されているようです。

これだけの情報で何かお分かりになられるでしょうか。

よろしくお願いします。

Parents Reply Children
  • 先輩から引き継いだサンプルプログラムでしたので

    どこかからダウンロードしたものと思っていましたが

    先輩が作成したもののようです。大変申し訳ありません。

  • その先輩がまだご在籍なら必要なコンポーネントが何かを確認させてもらうのがいいと思います。と言うのもscfgという拡張子のファイルにコンポーネントがどれか書いてあるのですが、XMLのcomponent要素の中にidで指定してあるものの分かりにくいかなと。概要タブに使用しているコンポーネントのリストが出るのでそれをスクリーンショット撮らせてもらうのがよろしいかと。そして、抜けているコンポーネントを追加ですね。ただ、今回は他の原因な気がします。

  • 公開済のモジュールは最新版ですが、その先輩のPCからダウンロードしたファイルをもらえば同じバージョンのモジュールが適用されます。その方が早いかも?
    (参考) FAQ - ダウンロード済のFITモジュールを使用する方法
    https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/18375707

  • Shoji Yamamoto様

    返信ありがとうございます。

    先輩がコンパイルできなかったプロジェクトを引き継いでいます。

    設定変更でどうにかなるものか、プロジェクトの生成からやり直す必要があるのか

    見極める必要があります・・・。