基本的な質問ですみません。
e2studio でサンプルコード(プロジェクト)をインポートして
動かそうとしています。
スマートコンフィグレータを表示させたいのですが、
表示されてくれません。
ウィンドウ>バースペクティブ>バースペクティブを開く>その他
>スマート・コンフィグレータ>「開く」
と操作するとグレーの画面が広がるだけです。
「C/C++」にするとLCDワークフローやコンソールスマート・マニュアル、
MCU/MPUパッケージなどが表示されますが、
「スマート・コンフィグレータ」を選ぶとそれらが消えて
プロジェクトエクスプローラのみが残ります。
e2studio のインストールに失敗しているのでしょうか。
プロジェクトのインポートに失敗しているのでしょうか。
何かの設定が足りないのでしょうか。
参考になるか分かりませんが、
プロジェクトエクスプローラをみるとプロジェクトのフォルダに
「×」マークがついています。ほかにも
src>smc_gen>r_emwin_rx>lib>Config>LCDConfig_spi_if.c の
それぞれに「×」マークがついています。
クリーンもビルドもエラーが出ています。
コンソール表示はすぐ消えてしまってよく分からないのですが、
何かのモジュールが足りませんと表示されているようです。
これだけの情報で何かお分かりになられるでしょうか。
よろしくお願いします。
具体的にどのサンプルでしょうか?
URLが書いてあれば試してもらえると思いますよ。
> src>smc_gen>r_emwin_rx>lib>Config>LCDConfig_spi_if.c のそれぞれに「×」マークがついています。プロジェクトをインポートしただけだと、プロジェクトに最初から入っていたソースしかないのでビルドできません。*.scfg をダブルクリックしてスマートコンフィグレータを起動した後、「コードの生成」ボタンを押してからビルドしてみてください。このFAQだとFSPプロジェクトが対象ですが、スマートコンフィグレータでも似たような感じです。FAQ - FSPプロジェクト(configuration.xmlを含む)をインポートしたがビルドできないhttps://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/20944909
> 何かのモジュールが足りませんと表示されているようです。足りない(コンポーネントがグレーになっている)ならダウンロードしてください。マニュアル参照: (特に 4.4.6 FIT モジュールのダウンロード の辺り)RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド e² studio編https://www.renesas.com/jp/ja/document/mat/rx-smart-configurator-users-guide-e-studio動画もあります。https://www.renesas.com/jp/ja/video/smart-configurator-feature-easy-download-missing-fit-modules-your-imported-project
先輩から引き継いだサンプルプログラムでしたので
どこかからダウンロードしたものと思っていましたが
先輩が作成したもののようです。大変申し訳ありません。
こちらの情報が少ない中、対策をいろいろご教授いただき
ありがとうございます。試してみます。
その先輩がまだご在籍なら必要なコンポーネントが何かを確認させてもらうのがいいと思います。と言うのもscfgという拡張子のファイルにコンポーネントがどれか書いてあるのですが、XMLのcomponent要素の中にidで指定してあるものの分かりにくいかなと。概要タブに使用しているコンポーネントのリストが出るのでそれをスクリーンショット撮らせてもらうのがよろしいかと。そして、抜けているコンポーネントを追加ですね。ただ、今回は他の原因な気がします。
公開済のモジュールは最新版ですが、その先輩のPCからダウンロードしたファイルをもらえば同じバージョンのモジュールが適用されます。その方が早いかも?(参考) FAQ - ダウンロード済のFITモジュールを使用する方法https://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/18375707
ほや様
追加情報をありがとうございます。
そもそも「*.scfg をダブルクリックしてスマートコンフィグレータを表示」というところが分かっていませんでした。
やっとスマートコンフィグレータを表示させられるようになりました。
コンポーネントは「!」マークのついているものがありますが、グレーになっているものはありませんでした。
詳細はまだよく分かっていませんが SCI と LCD の設定が不十分なようです。
Shoji Yamamoto様
返信ありがとうございます。
先輩がコンパイルできなかったプロジェクトを引き継いでいます。
設定変更でどうにかなるものか、プロジェクトの生成からやり直す必要があるのか
見極める必要があります・・・。