基本的な質問ですみません。
e2studio でサンプルコード(プロジェクト)をインポートして
動かそうとしています。
スマートコンフィグレータを表示させたいのですが、
表示されてくれません。
ウィンドウ>バースペクティブ>バースペクティブを開く>その他
>スマート・コンフィグレータ>「開く」
と操作するとグレーの画面が広がるだけです。
「C/C++」にするとLCDワークフローやコンソールスマート・マニュアル、
MCU/MPUパッケージなどが表示されますが、
「スマート・コンフィグレータ」を選ぶとそれらが消えて
プロジェクトエクスプローラのみが残ります。
e2studio のインストールに失敗しているのでしょうか。
プロジェクトのインポートに失敗しているのでしょうか。
何かの設定が足りないのでしょうか。
参考になるか分かりませんが、
プロジェクトエクスプローラをみるとプロジェクトのフォルダに
「×」マークがついています。ほかにも
src>smc_gen>r_emwin_rx>lib>Config>LCDConfig_spi_if.c の
それぞれに「×」マークがついています。
クリーンもビルドもエラーが出ています。
コンソール表示はすぐ消えてしまってよく分からないのですが、
何かのモジュールが足りませんと表示されているようです。
これだけの情報で何かお分かりになられるでしょうか。
よろしくお願いします。
> src>smc_gen>r_emwin_rx>lib>Config>LCDConfig_spi_if.c のそれぞれに「×」マークがついています。プロジェクトをインポートしただけだと、プロジェクトに最初から入っていたソースしかないのでビルドできません。*.scfg をダブルクリックしてスマートコンフィグレータを起動した後、「コードの生成」ボタンを押してからビルドしてみてください。このFAQだとFSPプロジェクトが対象ですが、スマートコンフィグレータでも似たような感じです。FAQ - FSPプロジェクト(configuration.xmlを含む)をインポートしたがビルドできないhttps://ja-support.renesas.com/knowledgeBase/20944909
> 何かのモジュールが足りませんと表示されているようです。足りない(コンポーネントがグレーになっている)ならダウンロードしてください。マニュアル参照: (特に 4.4.6 FIT モジュールのダウンロード の辺り)RX スマート・コンフィグレータ ユーザーガイド e² studio編https://www.renesas.com/jp/ja/document/mat/rx-smart-configurator-users-guide-e-studio動画もあります。https://www.renesas.com/jp/ja/video/smart-configurator-feature-easy-download-missing-fit-modules-your-imported-project
こちらの情報が少ない中、対策をいろいろご教授いただき
ありがとうございます。試してみます。
ほや様
追加情報をありがとうございます。
そもそも「*.scfg をダブルクリックしてスマートコンフィグレータを表示」というところが分かっていませんでした。
やっとスマートコンフィグレータを表示させられるようになりました。
コンポーネントは「!」マークのついているものがありますが、グレーになっているものはありませんでした。
詳細はまだよく分かっていませんが SCI と LCD の設定が不十分なようです。