がじぇっとるねさすの岡宮といいます。かふぇルネに投稿させていただきます。
e2studio V6.0.0に、以前のバージョンで開発していたプロジェクトをインポートしても正常に読み込まれませんでした。
実際にエクスポートしたアーカイブ(zip)は以下のリンクにあるものです。GNU RL78を使用したプロジェクトです。
adzuki_sketch_V201.zip
正常にインポートできないため、手動での設定も試みたのですが、V6.0.0ではツール設定のUIも結構変更されており、復元が困難です。
復元が困難な部分は本題からずれてしまうため記載しませんが、以前のプロジェクトをインポートできない原因、回避策についてご指南いただきたくお願いできますでしょうか。
かふぇルネではまだそのような投稿が見られませんが、皆さんは正常に移行できているのですかね?
岡宮さん、こんにちは。NoMaYです。リリースノートに、互換性は無い、ということが書いてありましたよ。自動変換される、ということも書いてありましたが、、、[関連リンク]
e2 studio V6.0.0のRelease NoteのPDFのWorkarounds and Information(意訳:使用上の注意点)をGoogle Translateで自動翻訳してみたe2 studio V6.0.0のOpen Issues(意訳:積み残しバグ一覧)のウェブページをFireFoxアドオンS3.Google Translatorで自動翻訳してみた