こんにちは、NoMaYです。(すみません。7つに小分けして投稿します。)e2 studioやEclipse/CDTでは、ビルドはエラー無く完了するのに、どういう訳か編集ウィンドウにエラーが表示されてしまうことがあります。今までずっとちょっと腑に落ちなかったのですが、別スレッドでの投稿をきっかけに1週間ほど調べてみて、まとまりの良さそうなところで一区切り付きましたので、分かったことを投稿します。(すみません。後でリンクを追加するかも知れない時にContent Under Reviewとならないよう少しマージンが欲しかったのと、画面コピーが多くて切れ目が分かり難いのとで、7つに小分けして投稿します。)ビルドはエラー無く完了するのに、どういう訳か編集ウィンドウでエラーが表示されてしまうこの症状にはe2 studio(というかEclipse/CDT)のインデクサー(INDEXER)とコード解析(CODAN)という2つの機構が関係している(のは間違いないと思われる)のですが、調べているうちにe2 studio(というかEclipse/CDT)のワークスペースの設定をデフォルトから以下へ変更しておいた方が良さそうだということに気付きました。(理由は4つ後の投稿にて。)ワークスペースの設定では Index all header variants を 有効 にしておいた方が良さそうまた、ワークスペース内に複数のプロジェクトがある場合には、他のプロジェクト、特に品種が異なるマイコンのプロジェクト、すなわちプロジェクト内のiodefine.hが異なるプロジェクト、を閉じておいた方が良さそうだということにも気付きました。(理由は6つ後の投稿にて。)複数のプロジェクトがある場合、品種が異なるマイコンのプロジェクトは閉じておいた方が良さそう更に、3つ後の投稿に書いたeclipse.orgのウェブサイトで見付けた情報からすると、利便性よりも、編集ウィンドウに原因不明のエラーが表示されないようにすることを優先したい場合には、以下の3つは無効にしておいた方が良いかも知れません。(もっとも、無効にしても、自分でメイクファイルを書いたのでなければ利便性はそれほど損なわれない、ような気がします。)無効にしておいた方が良いかも知れないインデクサーオプション:すべてのファイルに索引付け(ビルトもインクルードもなし) (英語表記 Index source files not included in the build)未使用のヘッダーを索引付け (英語表記 Index unused headers)Allow heuristic resolution of includesちなみに、トラブルを解決するヒントを与えてくれるかも知れないものとして、パーサーログファイルというものがあります。これは以下のようにして生成させることが出来ます。resetprg.c.parser.log
Project: rx64m_rsk_audioFile: file:/C:/Renesas/RX/issue_20170918/workspace_e2v600/rx64m_rsk_audio/r_bsp/board/rskrx64m/resetprg.cLanguage: GNU CIndex Version: 206.0Build Configuration: HardwareDebugContext: file:/C:/Renesas/RX/issue_20170918/workspace_e2v600/rx64m_rsk_audio/r_bsp/board/rskrx64m/resetprg.c C, {}Versions in Index: 1 C: {}; 5 macros, 2 includes, 240 names;Include Search Path (option -I): E:\tools\micom\Renesas\CS+\CC\CC-RX\V2.03.00\\include C:\Renesas\RX\issue_20170918\workspace_e2v600\rx64m_rsk_audio\src 。。。途中省略。。。 C:\Renesas\RX\issue_20170918\workspace_e2v600\rx64m_rsk_audio\r_usb_hmsc\src\incMacro definitions (option -D): far= near= _far= _near= __BITRIGHT=1 __CCRX__=1 __DBL8=1 __DOFF=1 __evenaccess= __far= __FPU=1 __INTRINSIC_LIB=1 __LIT=1 __near= __RENESAS_VERSION__=0x02030000 __RENESAS__=1 __RON=1 __RX= __RX600=1 __RXV2=1 __STDC_HOSTED__=1 __STDC_VERSION__=199901L __UBIT=1 __UCHAR=1Macro definitions (from language + headers in index): bool=_Bool brk()=_builtin_brk() BSC=(*(volatile struct st_bsc __evenaccess *)0x81300) BSP_BCLK_HZ=(BSP_SELECTED_CLOCK_HZ / BSP_CFG_BCK_DIV) 。。。途中省略。。。 ___BSP_PRV_IEN(x)=IEN ## xMacro definitions (from files actually parsed): BSP_DECLARE_STACK= FPSW_init=(0x00000000) FPU_DENOM=0x00000100 FPU_ROUND=0x00000000 PSW_init=(0x00010000) PSW_init=(0x00030000)Written on Mon Sep 25 06:16:06 JST 2017
前の投稿で、ワークスペースの設定では Index all header variants を 有効 にしておいた方が良さそうです、とは書いたのですが、更に以下のソース(これもちょっと作為的なソースですが)で試してみると、残念ながら全てが解決する訳ではありませんでした。しかも、編集ウィンドウにエラーが表示されたまま消えないという単純な話では無く、編集ウィンドウに表示されるエラーが変化してしまうという厄介な話になってしまいました。なお、試したプロジェクト一式は前の投稿のzipファイルに含まれています。Test2.h
#ifndef TEST2_H_#define TEST2_H_#ifdef TEST2A// Adapted from iodefine.h of RX64Mstruct st_system { union { unsigned char BYTE; struct { unsigned char :1; unsigned char MOSEL:1; unsigned char MODRV2:2; unsigned char :3; unsigned char MOFXIN:1; } BIT; } MOFCR;};#define SYSTEM (*(volatile struct st_system *)0x80000)#endif /* #ifdef TEST2A */#ifdef TEST2B// Adapted from iodefine.h of RX63N,RX631struct st_system { union { unsigned char BYTE; struct { unsigned char :7; unsigned char MOFXIN:1; } BIT; } MOFCR; union { unsigned char BYTE; struct { unsigned char :3; unsigned char PSTS:5; } BIT; } PLLWTCR;};#define SYSTEM (*(volatile struct st_system *)0x80000)#endif /* #ifdef TEST2B */#endif /* TEST2_H_ */
Test2a.c
#define TEST2A#include "Test2.h"void funcA(void);void funcA(void){ SYSTEM.MOFCR.BIT.MOSEL = 1; //SYSTEM.PLLWTCR.BYTE = 0x0D;}
Test2b.c
#define TEST2B#include "Test2.h"void funcB(void);void funcB(void){ //SYSTEM.MOFCR.BIT.MOSEL = 1; SYSTEM.PLLWTCR.BYTE = 0x0D;}
Index all header variantsが無効(デフォルト)のままの時はTest2b.cでエラーが表示されるIndex all header variantsを有効にしておいた時はTest2a.cでエラーが表示される参考までに、試した時の画面コピーをもう少し追加しておきます。Index all header variantsが無効(デフォルト)のままの時Index all header variantsを有効にしておいた時