こんにちは、NoMaYです。(すみません。7つに小分けして投稿します。)e2 studioやEclipse/CDTでは、ビルドはエラー無く完了するのに、どういう訳か編集ウィンドウにエラーが表示されてしまうことがあります。今までずっとちょっと腑に落ちなかったのですが、別スレッドでの投稿をきっかけに1週間ほど調べてみて、まとまりの良さそうなところで一区切り付きましたので、分かったことを投稿します。(すみません。後でリンクを追加するかも知れない時にContent Under Reviewとならないよう少しマージンが欲しかったのと、画面コピーが多くて切れ目が分かり難いのとで、7つに小分けして投稿します。)ビルドはエラー無く完了するのに、どういう訳か編集ウィンドウでエラーが表示されてしまうこの症状にはe2 studio(というかEclipse/CDT)のインデクサー(INDEXER)とコード解析(CODAN)という2つの機構が関係している(のは間違いないと思われる)のですが、調べているうちにe2 studio(というかEclipse/CDT)のワークスペースの設定をデフォルトから以下へ変更しておいた方が良さそうだということに気付きました。(理由は4つ後の投稿にて。)ワークスペースの設定では Index all header variants を 有効 にしておいた方が良さそうまた、ワークスペース内に複数のプロジェクトがある場合には、他のプロジェクト、特に品種が異なるマイコンのプロジェクト、すなわちプロジェクト内のiodefine.hが異なるプロジェクト、を閉じておいた方が良さそうだということにも気付きました。(理由は6つ後の投稿にて。)複数のプロジェクトがある場合、品種が異なるマイコンのプロジェクトは閉じておいた方が良さそう更に、3つ後の投稿に書いたeclipse.orgのウェブサイトで見付けた情報からすると、利便性よりも、編集ウィンドウに原因不明のエラーが表示されないようにすることを優先したい場合には、以下の3つは無効にしておいた方が良いかも知れません。(もっとも、無効にしても、自分でメイクファイルを書いたのでなければ利便性はそれほど損なわれない、ような気がします。)無効にしておいた方が良いかも知れないインデクサーオプション:すべてのファイルに索引付け(ビルトもインクルードもなし) (英語表記 Index source files not included in the build)未使用のヘッダーを索引付け (英語表記 Index unused headers)Allow heuristic resolution of includesちなみに、トラブルを解決するヒントを与えてくれるかも知れないものとして、パーサーログファイルというものがあります。これは以下のようにして生成させることが出来ます。resetprg.c.parser.log
Project: rx64m_rsk_audioFile: file:/C:/Renesas/RX/issue_20170918/workspace_e2v600/rx64m_rsk_audio/r_bsp/board/rskrx64m/resetprg.cLanguage: GNU CIndex Version: 206.0Build Configuration: HardwareDebugContext: file:/C:/Renesas/RX/issue_20170918/workspace_e2v600/rx64m_rsk_audio/r_bsp/board/rskrx64m/resetprg.c C, {}Versions in Index: 1 C: {}; 5 macros, 2 includes, 240 names;Include Search Path (option -I): E:\tools\micom\Renesas\CS+\CC\CC-RX\V2.03.00\\include C:\Renesas\RX\issue_20170918\workspace_e2v600\rx64m_rsk_audio\src 。。。途中省略。。。 C:\Renesas\RX\issue_20170918\workspace_e2v600\rx64m_rsk_audio\r_usb_hmsc\src\incMacro definitions (option -D): far= near= _far= _near= __BITRIGHT=1 __CCRX__=1 __DBL8=1 __DOFF=1 __evenaccess= __far= __FPU=1 __INTRINSIC_LIB=1 __LIT=1 __near= __RENESAS_VERSION__=0x02030000 __RENESAS__=1 __RON=1 __RX= __RX600=1 __RXV2=1 __STDC_HOSTED__=1 __STDC_VERSION__=199901L __UBIT=1 __UCHAR=1Macro definitions (from language + headers in index): bool=_Bool brk()=_builtin_brk() BSC=(*(volatile struct st_bsc __evenaccess *)0x81300) BSP_BCLK_HZ=(BSP_SELECTED_CLOCK_HZ / BSP_CFG_BCK_DIV) 。。。途中省略。。。 ___BSP_PRV_IEN(x)=IEN ## xMacro definitions (from files actually parsed): BSP_DECLARE_STACK= FPSW_init=(0x00000000) FPU_DENOM=0x00000100 FPU_ROUND=0x00000000 PSW_init=(0x00010000) PSW_init=(0x00030000)Written on Mon Sep 25 06:16:06 JST 2017
前の投稿では、ちょっと作為的なソースで試したのですが、同じような症状は、ワークスペース内に品種が異なるマイコンのプロジェクトを混在させた場合にも発生してしまうようです。(というか、最初にそのことに気付いた後、もっと簡単なプロジェクトでも同じような症状が発生することを確認してみた、というのが実際の順序でした。)たぶん、ワークスペースの設定でIndex all header variantsを有効にしても、その設定の対象となるものはマクロ定義のみで、構造体や共用体、或いは列挙体やtypedefとか、更にはC++のクラスなど、といったものは対象外なのではないかと思われます。つまり、これらに関しては、ワークスペース内に同じ名前で異なる内容のものが定義されている状況は想定外なのではないかと思われます。見方を変えると、これらに関してプロジェクトの区別が無い、ということでもありますが、これは使う側の感覚としても想定外なのではないかという気がします。実際、以下のようにワークスペース内の別プロジェクトのソースを変更することで編集ウィンドウにエラーが表示されたり消えたりしてしまう症状が発生しています。試したプロジェクト一式を以下のzipファイルに固めてあります。(プロジェクトはワークスペースにインポートして下さい。) なお、ルネサス社のサンプルプログラムを丸ごと使っているのですが、そのソースは除外していますので、ルネサス社のダウンロードページからダウンロードしてソースをコピペして下さい。Issue_20170918.zipRX64Mグループ HMI拡張ボードを使ったカメラ機能/音声再生機能デモンストレーション RX Driver Package Application別プロジェクトのCソースで、その別プロジェクトのiodefine.hをインクルードすると、エラーが表示される別プロジェクトのCソースで、その別プロジェクトのiodefine.hをインクルードしなければ、エラーは表示されなくなるそれで、この場合の対処法ですが、品種が異なるマイコンのプロジェクト(すなわちプロジェクト内のiodefine.hが異なるプロジェクト)を閉じておく、ということになるかと思います。別プロジェクトを閉じれば、エラーは表示されなくなる参考までに、試した時の画面コピーをもう少し追加しておきます。別プロジェクトのCソースで、その別プロジェクトのiodefine.hをインクルードした時別プロジェクトのCソースで、その別プロジェクトのiodefine.hをインクルードしなかった時別プロジェクトを閉じた時