zacxです.
この度電池駆動にてRL78G13の動作をさせているのですが,一部のモジュール動作にて電流地が足らず
動作しなかったため電池に並列にて電気二重層コンデンサを接続し,この件を解消しようとしました.
しかし,いざプログラムを書き込もうとすると,デバッグツールに接続後にE1のRESETランプが点灯し続け
RUNが点灯することなく応答なしにて動作しなくなります.
電気二重層コンデンサを取り外した場合では書き込みが可能になるのですどうしても出力アシストが必要になるので
この問題をどなたか解決をしてください.
zacxさん、こんにちは。NoMaYです。私は所謂ソフト屋で、電気二重層コンデンサって何だっけ?、E1からの電源供給がそんなに電圧低下するほど定常状態で電流がドバドバが流れ続けるコンデンサなんだっけ?、と気になって調べてみました。調べ始めてほどなく、自分が耳にした言葉ではスーパーキャパと呼ばれているものだと気付きましたが、そのまま暫く調べていたところ、以下の資料の突入電流のグラフの単位がA(アンペア)だと気付いて、このせいで、E1の電源供給回路がおかしくなってしまったか、E1のファームウェアが正しくE1を制御することが出来なくなってしまったか、そういう可能性が気になりました。もしそうだとすると、対策としては、デバッガ上でE1の接続設定を変更してE1から電源を供給するのをやめ、電池から電源を供給するようにして、ほぼ定常状態になった後にデバッガを起動すれば動作するのではないかと考えています。(ただ、zacxさんの機器に電池を繋ぐのと、E1をパソコンに接続してE1自体の電源を入れるのと、順番に注意が必要かもしれません。昔、ICEを使っていた頃の記憶ですと、ICEの電源を入れてからターゲットの電源を入れる、ターゲットの電源を切ってからICEの電源を切る、(だったような記憶があります)とやっていたので、E1のマニュアルは確認した方が良いと思います。)スーパーキャパシタの使用ガイド - TOKINwww.tokin.com/product/pdf_dl/supercap_guide.pdfなお、以下は私が見ていたサイトです。電気二重層コンデンサ - ウィキペディアja.wikipedia.org/wiki/電気二重層コンデンサ製品情報 > スーパーキャパシタ - TOKINwww.tokin.com/product/cap/sucap/sucapm.html電気二重層キャパシタの基礎(前編) 電気二重層キャパシタって何? - 村田製作所www.murata.com/ja-jp/products/emiconfun/capacitor/2015/03/24/20150324-p1電気二重層キャパシタの基礎(後編) 電気二重層キャパシタの使い方と効果 - 村田製作所www.murata.com/ja-jp/products/emiconfun/capacitor/2015/04/28/20150428-p1