E1のRESETとランプについて

zacxです.

 

この度電池駆動にてRL78G13の動作をさせているのですが,一部のモジュール動作にて電流地が足らず

動作しなかったため電池に並列にて電気二重層コンデンサを接続し,この件を解消しようとしました.

 

しかし,いざプログラムを書き込もうとすると,デバッグツールに接続後にE1のRESETランプが点灯し続け

RUNが点灯することなく応答なしにて動作しなくなります.

電気二重層コンデンサを取り外した場合では書き込みが可能になるのですどうしても出力アシストが必要になるので

この問題をどなたか解決をしてください.

Parents
  • ウチの場合ですが、E1から電源を供給しない設定でプログラムのロード前は消費電流が数十ミリアンペアレベルになります。ロードし終わると本来の電流値に戻ります。このため書き込みが終わるまでは十分な電源を使うようにしています。皆様もアドバイスされていますが、電源容量に問題が無いか、電圧計(できればオシロ)で確認されることをおすすめします。電気二重層コンによって電源がどうなっているかも観測で確認するのが近道です。(1chの最低限オシロはAmazon/秋月で数千円で買えますよ(^^)
  • 追伸、もしもLVDを使っている場合、電源電圧がリセット発生電圧を下回ると書き込みも出来なくなります。経験的には、このケースだとデバッグツールも固まるようです。
Reply
  • 追伸、もしもLVDを使っている場合、電源電圧がリセット発生電圧を下回ると書き込みも出来なくなります。経験的には、このケースだとデバッグツールも固まるようです。
Children
No Data