初心者のものです。よろしくお願いいたします。
CS+のエディタの検索機能を空いているファンクションキーに割り当てられないでしょうか?
具体的には『shift+F8』キー(空いているファンクションキー)に、検索条件=一括検索(検索場所=アクティブプロジェクト)の検索を割り当てられないか?
ということになります。
上記が不可であれば、検索のデフォルト条件を一括検索(検索場所=アクティブプロジェクト)に変更はできないでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
NoMaY様
fuefuki様
ご教授ありがとうございます。
fuefuki様の対応行ってみたのですが、ダメでした。
アップデート・マネージャープログラムのみをアンインストール後、Web上からアップデート・マネージャープログラムをダウンロードして試してみたりもしたのですが、上手くいきませんでした。
その後、統合アンインスーラーを用いてアンインストールして、NoMaY様の対応をやってみたところ、
http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/2216/csplus_cc_package_v30000/9557#9557
のような状況になり、CS+のインストールがSkipされてしまいました。
現在は、スターターキット付属のDVDを使い再インストールして原状復帰している状況です。
その上で再度fuefuki様の対応行ったところ、
となってしまい、やはり状況は変わらずでした。
当初の目的である一括検索をショートカット(Ctrl+Shift+F) で行えるようなったので、このままクローズでもよいのですが、
せっかくなのでアップデートできればと思うのですが、他に良い方法ありますでしょうか???
msatoさん、こんにちは。NoMaYです。V8.03をインストールしようとされた時の状況は気になりますが、fuefukiさんのやり方に関して、msatoさんのリプライに添付されていた画面コピーは、正常な状況ではないかと思います。画面のメッセージに以下の通り表示されていますので、ひとまず、アップデートマネージャを終了して、その後アップデートマネージャを再起動してみて下さい。その操作を行うことで、アップデートマネージャのアップデートが始まると思います。(メッセージ中の赤の色付けは私によるもの。)「"CS+アップデートマネージャ""Updatemanager.exe"が起動中のため、インストールは中断されました。次回ツール起動時に再開されます。」ちょっと気になるけれども、、、> その後、統合アンインスーラーを用いてアンインストールして、NoMaY様の対応をやってみたところ、> http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/2216/csplus_cc_package_v30000/9557#9557> のような状況になり、CS+のインストールがSkipされてしまいました。
やはり上手くいきません。
CS+アップデートマネージャを次回起動
→この画面となり、はいで進むとインストールは完了した感じ
→CS+アップデートマネージャが自動で立ち上がる
→(アップデートを確認しています。しばらくお待ちくださいとなりしばらく待つ)
→CS+アップデートマネージャ起動するが、アップデート項目は前回と全く同じもの=CS+アップデートマネージャV2.0.3.1をインストールを促される
という感じです。ちなみにその時立ち上がっているCS+アップデートマネージャのバージョンは
V2.02.00.05[17 Jul 2014]
です。
何か他の常駐ソフト(ウィルス対策ソフト)などの影響なのですかね?
>(1)アップデート・マネージャの更新履歴の失敗記録を確認
履歴を確認した所、アップデート・マネージャ V2.03.01 のダウンロードは成功した形跡ありました。
インストールでことごとく失敗しているようです。赤い×の詳細をクリックすると
となります。
>(2)アップデート・マネージャ V2.03.01 を手動でインストール
もやってみたのですが、以前と状況変わらず
『CSPlus_Update_Manager__V20301.exe』をダブルクリック
→(Windowsが)このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?
→はい
とすると、通常のデスクトップ画面に戻って何も起こらない感じです。