CS+にてエディタの検索機能をファンクションキーに割り当てられないか?

初心者のものです。よろしくお願いいたします。

CS+のエディタの検索機能を空いているファンクションキーに割り当てられないでしょうか?

具体的には『shift+F8』キー(空いているファンクションキー)に、検索条件=一括検索(検索場所=アクティブプロジェクト)の検索を割り当てられないか?

ということになります。

上記が不可であれば、検索のデフォルト条件を一括検索(検索場所=アクティブプロジェクト)に変更はできないでしょうか?

ご教授よろしくお願いいたします。

Parents
  • ルネサス関係者のfuefukiです。

    以下の手順と使い方で可能との情報が担当者から入りました。
    ご確認ください。

    割り当て方法
    ・キーボードのユーザ設定 ダイアログを開きます。
     "tool-support.renesas.com/.../po_D_KeySetting.html"

    ・分類: エディタ、コマンド:一括検索 (もしくは 検索 )を選びます
    ・何かキーが割り当てられている場合 (デフォルトではCtrl+Shift+Fが割り当てられています)、
    [削除]ボタンをクリック
    ・そのまま キーの指定:Shift+F8 を選び [割り当て] ボタンをクリック
    ・ダイアログを閉じる

    使い方
    ・エディタ パネルにフォーカスを置き、Shift+F8キーを入力します
  • URLがうまく変換できなかったようですので、再度記載します。
    以下を参照してください。

    tool-support.renesas.com/.../po_D_KeySetting.html
  • fuefuki様

    ご教授ありがとうございます。

    >・分類: エディタ、コマンド:一括検索 (もしくは 検索 )を選びます
    >・何かキーが割り当てられている場合 (デフォルトではCtrl+Shift+Fが割り当てられています)、[削除]ボタンをクリック

    Ctrl+Shift+Fを使えば、やりたいことができることがわかりました。ありがとうございます。

    ただ、・分類: エディタ、コマンドの中に『一括検索 (もしくは 検索 )』が見当たりませんでした。
    また、・分類: (すべてのコマンド)にて、コマンドを一通り見たのですが、こちらでも『一括検索 』は見当たりませんでした。
    そのため、『一括検索』に新たにキーを設定することはできていません。

    使用している環境のバージョンが古いのでしょうか?

    バージョン情報は以下のもの(あたりかとおもうのですが)となります。
    CS+ for CC V3.01.00 [19 Feb 2015]
    エディタ・パネル V1.07.00.01 [12 Dec 2014] エディタ・パネルのプラグインです。
  • ルネサス関係者のfuefukiです。

    担当者に訊いてみたところ、以下の情報が入りました。
    ご確認ください。
    ==========================
    > 使用している環境のバージョンが古いのでしょうか?

    ご推察の通り、CS+のバージョンが関係しています
    CS+ for CC V7.00で、キーボードのユーザ設定 ダイアログ に
    一括検索/一括置換 コマンドを表示する改善を行いました。

    バージョンアップすることをお薦めします。
    バージョンアップは簡単にできますし、現在お使いのコンパイラをそのままご利用いただけます。
    ==========================
Reply
  • ルネサス関係者のfuefukiです。

    担当者に訊いてみたところ、以下の情報が入りました。
    ご確認ください。
    ==========================
    > 使用している環境のバージョンが古いのでしょうか?

    ご推察の通り、CS+のバージョンが関係しています
    CS+ for CC V7.00で、キーボードのユーザ設定 ダイアログ に
    一括検索/一括置換 コマンドを表示する改善を行いました。

    バージョンアップすることをお薦めします。
    バージョンアップは簡単にできますし、現在お使いのコンパイラをそのままご利用いただけます。
    ==========================
Children
  • fuefuki様

    ご教授ありがとうございます。

    バージョンアップについてですが、
    Windowsのスタート→Renesas Electronics CS+→アップデート・マネージャー
    からアップデートしようと試みたのですが、一連の動作が終わってもCS+ for CC V3.01.00 [19 Feb 2015]のままバージョンアップできていないようです。

    ・Renesas Starter Kit for RX231付属のDVDからインストールしたCS+なのですが、無償版?ではアップデートできないなどの制限あるのでしょうか?

    ・上記アップデート・マネージャーで行えない場合、手動で行えるかとは思うのですが、最低限どれをアップデートすればよいか、URLなど教えていただけないでしょうか?
  • ルネサス関係者のfuefukiです。

    担当者に訊いてみたところ、以下の情報が入りました。
    ご確認ください。
    ==========================
    古いCS+からMicrosoft Visual C++ 2015に対応したCS+(V8.02以降)へ
    アップデートを行う場合は、最初のアップデートで、アップデート・マネージャを
    アップデートしてから、あらためてアップデートする必要があります。

    もう一度アップデート・マネージャを起動して、CS+ for CCのアップデートが
    表示されないか確認してみてください。
    CS+ for CCのアップデートがなく、アップデート・マネージャのアップデートが
    表示されている場合は、アップデート・マネージャをアップデートした後、
    さらにもう一度アップデート・マネージャを起動してみてください。
    ==========================
  • NoMaY様

    fuefuki様

    ご教授ありがとうございます。

    fuefuki様の対応行ってみたのですが、ダメでした。

    アップデート・マネージャープログラムのみをアンインストール後、Web上からアップデート・マネージャープログラムをダウンロードして試してみたりもしたのですが、上手くいきませんでした。

    その後、統合アンインスーラーを用いてアンインストールして、NoMaY様の対応をやってみたところ、

    http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/2216/csplus_cc_package_v30000/9557#9557

    のような状況になり、CS+のインストールがSkipされてしまいました。

     

    現在は、スターターキット付属のDVDを使い再インストールして原状復帰している状況です。

    その上で再度fuefuki様の対応行ったところ、

    となってしまい、やはり状況は変わらずでした。

    当初の目的である一括検索をショートカット(Ctrl+Shift+F) で行えるようなったので、このままクローズでもよいのですが、

    せっかくなのでアップデートできればと思うのですが、他に良い方法ありますでしょうか???

  • msatoさん、こんにちは。NoMaYです。

    V8.03をインストールしようとされた時の状況は気になりますが、fuefukiさんのやり方に関して、msatoさんのリプライに添付されていた画面コピーは、正常な状況ではないかと思います。画面のメッセージに以下の通り表示されていますので、ひとまず、アップデートマネージャを終了して、その後アップデートマネージャを再起動してみて下さい。その操作を行うことで、アップデートマネージャのアップデートが始まると思います。(メッセージ中の赤の色付けは私によるもの。)


    "CS+アップデートマネージャ"
    "Updatemanager.exe"
    が起動中のため、インストールは中断されました。次回ツール起動時に再開されます。


    ちょっと気になるけれども、、、
    > その後、統合アンインスーラーを用いてアンインストールして、NoMaY様の対応をやってみたところ、
    > http://japan.renesasrulz.com/cafe_rene/f/forum21/2216/csplus_cc_package_v30000/9557#9557
    > のような状況になり、CS+のインストールがSkipされてしまいました。

  • NoMaY様

    ご教授ありがとうございます。

    やはり上手くいきません。

    CS+アップデートマネージャを次回起動

    →この画面となり、はいで進むとインストールは完了した感じ

    →CS+アップデートマネージャが自動で立ち上がる

    →(アップデートを確認しています。しばらくお待ちくださいとなりしばらく待つ)

    →CS+アップデートマネージャ起動するが、アップデート項目は前回と全く同じもの=CS+アップデートマネージャV2.0.3.1をインストールを促される

    という感じです。ちなみにその時立ち上がっているCS+アップデートマネージャのバージョンは

    V2.02.00.05[17 Jul 2014]

    です。

    何か他の常駐ソフト(ウィルス対策ソフト)などの影響なのですかね?

  • ルネサス関係者のfuefukiです。

    担当者に訊いてみたところ、以下の情報が入りました。
    ご確認ください。
    ==========================
    以下の2つの操作をしていただくことで、原因の特定につながる
    エラー・メッセージが得られるのではないかと思います。

    (1)アップデート・マネージャの更新履歴の失敗記録を確認

    アップデート・マネージャの更新履歴を表示して、
    「アップデート・マネージャ V2.03.00」のアップデートに
    失敗している記録がないか確認します。

    エラーアイコン(赤丸×印)をクリックすると、エラーダイアログで
    メッセージを表示しますので、そのメッセージを教えていただけると
    原因がわかるかもしれません。

    (2)アップデート・マネージャ V2.03.01 を手動でインストール

    アップデート・マネージャの更新履歴で、
    「アップデート・マネージャ V2.03.00」の左にあるチェックボックスを
    チェックし、[コピー]ボタンをクリックしていただくと、
    別のフォルダに「アップデート・マネージャ V2.03.00のインストーラ」を
    コピーすることができます。

    これをダブルクリックすると、インストールが開始されますので、
    何か問題があればエラーメッセージが表示されると思います。
    このメッセージを教えていただけると原因がわかるかもしれません。

    以下は担当者の見解です。
    現時点で問題点は以下の2つと考えます。
    (1)アップデート・マネージャがV2.02.00からV2.03.01に
    アップデートできていない
    (2)無償評価版インストーラでインストールしようとすると
    単体インストーラのインストールがスキップされる

    (1)について
    一度中断したインストールを再開するところまでは進んでいるようです。
    その後アップデート・マネージャが自動で立ち上がると、そのバージョンが
    変わっていないというところまでは間違いないようです。
    おそらくインストールがどこかで失敗しているのだと思いますが、
    単体インストーラの起動が成功していれば、単体インストーラで発生した問題に
    ついてはエラーメッセージがが表示されるはずです。
    そのため、何らかの原因で単体インストーラの起動に失敗しているのではないか
    と思います。

    (2)について
    インストールのスキップは、PCに保存されたインストール中バージョン記録と、
    無償評価版インストーラに含まれるバージョンを比較して判断しています。

    過去の問い合わせでは、削除したつもりがPCに保存された記録が残っていた
    ために再インストールがスキップされるという問題はありましたが、
    バージョンアップできないという問題は発生していません。
    状況的にはスキップが発生する原因が見当たらないようなので、
    スキップされているのではなく、すべてのインストールが失敗している
    のかもしれません。

    また、「何か他の常駐ソフト(ウィルス対策ソフト)などの影響なのですかね?」
    との情報がありましたが、
    ダウンロードしたexeファイルの起動をセキュリティソフトがすべて
    ブロックしていたとすると辻褄が合いますので、その可能性もあるのではないか
    と思います。
    ==========================
  • fuefuki様

    ご教授ありがとうございます。

    >(1)アップデート・マネージャの更新履歴の失敗記録を確認

    履歴を確認した所、アップデート・マネージャ V2.03.01 のダウンロードは成功した形跡ありました。

    インストールでことごとく失敗しているようです。赤い×の詳細をクリックすると

    となります。

     

    >(2)アップデート・マネージャ V2.03.01 を手動でインストール

    もやってみたのですが、以前と状況変わらず

    『CSPlus_Update_Manager__V20301.exe』をダブルクリック

    →(Windowsが)このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?

    →はい

    とすると、通常のデスクトップ画面に戻って何も起こらない感じです。

  • こんにちは。

    割り込んでごめんなさい

    ウイルススキャンなどのソフトが原因でインストールがブロックされているのではないでしょうか?
  • systemdaemon 様

    ウィルススキャンソフト(ノートン)を無効にしてアップデート・マネージャ V2.03.01 インストール試みましたが、状況は変わらずでした。

    一般論をお聞きしたいのですが、
    スターターキット付属のDVDでCS+をインストールすると試用期間があるかと思います。その後アップデートすれば試用期間は引き継がれるのかなと思います。
    今回、NoMaY様ご指摘の通り、最新のCS+(Ver80300)をWEBからダウンロードし、現在のものはアンインストールして入れなおすのがこの際手っ取り早いと思っているのですが、上述のようにいくつかのソフトがSkipされてしまいます。
    評価版のCS+はアンインストール後、最新バージョンインストールというのは、評価期間の関係でできないものなのでしょうか?(そんなことはないと思ってはいるのですが…)
  • こんにちは

    そうですか、だめでしたか…不思議ですね。

    この状況だと一旦アンインストールするというのが手っ取り早い気がします。試用期間も引き継がれるはずです。

    一旦 fuefuki さんから連絡を待った方がよさそうです。お力になれずすみません。