HEWからCS+へのRXプロジェクト移行について

ちょっと教えてください

既存のHEWのRX用プロジェクト(.pws)を CS+ に変換しようとしたところ2点問題が起きました

<Q1>

購入したのは CS+ V8.01 でしたがインストール後、即V8.03にアップデートしHEWプロジェクトを読み込ませようとしましたがスタートの[既存のプロジェクトを開く]からHEWのRXプロジェクトファイルが選択できませんでした
拡張子フィルタを無視して直接pwsファイル名を指定してみましたが変換エラーになってしまいました
仕方なく一旦CS+V8.03をアンインストールしてから再度 V8.01 をインストールし直しアップデートせずに読み込ませたらなんとか HEW のRXプロジェクトを変換することは出来ました

V8.03ではHEWからのRX用プロジェクト変換は出来なくなったのでしょうか?

 <Q2>

CS+用に変換したRXプロジェクトのビルドには成功したんですが、何か設定が足りないのかプロジェクトツリー上にデバッグツールが表示されておらず、ターゲットに接続できない状況です

どうやったらプロジェクトツリー上にデバッグツールが表示されて動作確認できるようになりますか?

 

既存のRXプロジェクト環境は次の通りです
Target CPU : R5F5631FDDFC
HEW : V4.09.01.007
RX ToolChain : V1.02R01
E1/E20 Emurator Debugger : 1.03.00

(E20とはUSB接続で普段デバッグに使用しているPCです)

Parents
  • やまと さん、こんにちは。NoMaYと申します。

    CS+でスタートからHEWプロジェクト/HEWワークスペースを開くなら、[既存のプロジェクトを開く]の方では無くて、[MCU Simulator Online / e2 studio / CubeSuite / High-performance Embedded Workshop / PM+のプロジェクトを開く]の方ではありませんか?(以下に私の手元のCS+ V8.03での画面コピーを添付しました。(なお、ツールバーはカスタマイズしています。) [追記] ちなみに、CS+ V8.01でも同じ画面になりました。)


     

Reply
  • やまと さん、こんにちは。NoMaYと申します。

    CS+でスタートからHEWプロジェクト/HEWワークスペースを開くなら、[既存のプロジェクトを開く]の方では無くて、[MCU Simulator Online / e2 studio / CubeSuite / High-performance Embedded Workshop / PM+のプロジェクトを開く]の方ではありませんか?(以下に私の手元のCS+ V8.03での画面コピーを添付しました。(なお、ツールバーはカスタマイズしています。) [追記] ちなみに、CS+ V8.01でも同じ画面になりました。)


     

Children
  • >[MCU Simulator Online / e2 studio / CubeSuite / High-performance Embedded Workshop / PM+のプロジェクトを開く]の方ではありませんか?

    ご指摘ありがとうございます
    確かに変換する場合はこちらでしたね
    V8.03では一通り試しても全然変換できなかったんでここでも書き間違えてしまいました

    V8.03ではご提示いただいた画像の右下の拡張子フィルタの候補がなぜかHEW以外の4つ(e2,CubeSuite,PM+2つ)しか出てこなかったんで、何でHEWだけ変換できないのか何が起きてるのかサッパリ???だったんです

    で、もしかしてV8.03以降は変換できなくなったのかなあ?と思って改版履歴も見てみましたがそれっぽいことは何も書いてなかったので質問してみました

    一応V8.01に戻したら[MCU~]で拡張子フィルタに6つ全て表示された(HEWも選択できるようになった)のでプロジェクトの変換は出来たんですが、気になったので質問してみたんです

    確か作業した手順は以下の通りだっと思います(面倒なので再現の確認は試してないです)
    V8.01をフルインストール
    直後にアップデートマネージャで全てをアップデート(V8.01→V8.03)
    CS+起動
    とりあえず[ファイル]メニューの[ファイルを開く]を試してみたがHEWは候補に無かったのでここじゃないのかとネットで変換の仕方を検索
    ネット情報に従って[スタート]の[MCU~]を試してみたがサイトの説明とは違う状況だった(HEWだけ候補に出てこない)
    [スタート]の他の項目を試したが関係なさそう
    再度[スタート]の[MCU~]でHEWは候補にないが直接プロジェクトファイル名(.hws)を指定し変換を試したら変換エラー(0202006?)になった
    よくわからないので一旦全部アンインストール
    V8.01を再度インストール
    そのままアップデートせずに[スタート]の[MCU~]を試したらHEWが候補に出てきたので無事変換できた

    その後確認したらV8.01では[ファイル]メニューの[ファイルを開く]にもHEWが表示されている