ちょっと教えてください
既存のHEWのRX用プロジェクト(.pws)を CS+ に変換しようとしたところ2点問題が起きました
<Q1>
購入したのは CS+ V8.01 でしたがインストール後、即V8.03にアップデートしHEWプロジェクトを読み込ませようとしましたがスタートの[既存のプロジェクトを開く]からHEWのRXプロジェクトファイルが選択できませんでした拡張子フィルタを無視して直接pwsファイル名を指定してみましたが変換エラーになってしまいました仕方なく一旦CS+V8.03をアンインストールしてから再度 V8.01 をインストールし直しアップデートせずに読み込ませたらなんとか HEW のRXプロジェクトを変換することは出来ました
V8.03ではHEWからのRX用プロジェクト変換は出来なくなったのでしょうか?
<Q2>
CS+用に変換したRXプロジェクトのビルドには成功したんですが、何か設定が足りないのかプロジェクトツリー上にデバッグツールが表示されておらず、ターゲットに接続できない状況です
どうやったらプロジェクトツリー上にデバッグツールが表示されて動作確認できるようになりますか?
既存のRXプロジェクト環境は次の通りですTarget CPU : R5F5631FDDFCHEW : V4.09.01.007RX ToolChain : V1.02R01E1/E20 Emurator Debugger : 1.03.00
(E20とはUSB接続で普段デバッグに使用しているPCです)
やまと さん、こんにちは。NoMaYと申します。CS+でスタートからHEWプロジェクト/HEWワークスペースを開くなら、[既存のプロジェクトを開く]の方では無くて、[MCU Simulator Online / e2 studio / CubeSuite / High-performance Embedded Workshop / PM+のプロジェクトを開く]の方ではありませんか?(以下に私の手元のCS+ V8.03での画面コピーを添付しました。(なお、ツールバーはカスタマイズしています。) [追記] ちなみに、CS+ V8.01でも同じ画面になりました。)