RL78シミュレータで任意のRAMにアクセスブレークが設定できない

CC-RLのシミュレータで、
スタックに変な値が書き込まれる瞬間を捕まえるため、アクセスブレークを設定したいのですけれども、
UMを見るとグローバル変数に割り当てていないRAMは、アクセスブレークに指定できないようです。
裏のやり方とかありますでしょうか?

PM+の頃はMINICUBE/シミュレータ共にイベント作成時にアドレスを任意に設定できていたので、できない訳はないと思いますけれどもT_T

Parents
  • Kirinさん、こんにちは。NoMaYです。

    > 裏のやり方とかありますでしょうか?

    以下の画面コピーのように、一旦グローバル変数にアクセスブレークを設定しておいて、イベントパネルのアクセスブレークの[条件の編集]でアドレスを変更する、という手があります。(たしか、先月ぐらいに私も困ってしまい、試したところ、それでブレークしてくれた記憶があります。)





     

Reply
  • Kirinさん、こんにちは。NoMaYです。

    > 裏のやり方とかありますでしょうか?

    以下の画面コピーのように、一旦グローバル変数にアクセスブレークを設定しておいて、イベントパネルのアクセスブレークの[条件の編集]でアドレスを変更する、という手があります。(たしか、先月ぐらいに私も困ってしまい、試したところ、それでブレークしてくれた記憶があります。)





     

Children
  • NoMaYさん

    いつもありがとうございます!
    そうそう、こういうやり方が欲しかったです^^

    無事任意のアドレスにアクセスブレークが設定できるようになりました。ちゃんとブレークできてます♪