CC-RLのシミュレータで、スタックに変な値が書き込まれる瞬間を捕まえるため、アクセスブレークを設定したいのですけれども、UMを見るとグローバル変数に割り当てていないRAMは、アクセスブレークに指定できないようです。裏のやり方とかありますでしょうか?
PM+の頃はMINICUBE/シミュレータ共にイベント作成時にアドレスを任意に設定できていたので、できない訳はないと思いますけれどもT_T
Kirinさん、こんにちは。NoMaYです。> 裏のやり方とかありますでしょうか?以下の画面コピーのように、一旦グローバル変数にアクセスブレークを設定しておいて、イベントパネルのアクセスブレークの[条件の編集]でアドレスを変更する、という手があります。(たしか、先月ぐらいに私も困ってしまい、試したところ、それでブレークしてくれた記憶があります。)