フォルダの異なるファイルをインクルード

Renesas e² studio

Version: 7.8.0

を使用しています。

フォルダの異なるファイルをインクルードしたいのですが、読み込んでくれません。

下記のエラーが出ます。

../src/sample/main.c:63:23: fatal error: r_cg_port.h: No such file or directory
compilation terminated.
src/sample/subdir.mk:25: recipe for target 'src/sample/main.o' failed
make: *** [src/sample/main.o] Error 1
make: *** Waiting for unfinished jobs....

 

ちなみに「ビルドから除外」を確認しましたが、除外はされていませんでした。

どのようにすればフォルダの異なるファイルを読み込むことが出来るのでしょうか?

ご教授お願い致します。

Parents
  • > どのようにすればフォルダの異なるファイルを読み込むことが出来るのでしょうか?

    インクルードしたいファイルが置かれているディレクトリをインクルードパスに追加してやれば良いんでは
Reply
  • > どのようにすればフォルダの異なるファイルを読み込むことが出来るのでしょうか?

    インクルードしたいファイルが置かれているディレクトリをインクルードパスに追加してやれば良いんでは
Children
  • hujita様
    ご返信ありがとうございます。
    >インクルードしたいファイルが置かれているディレクトリをインクルードパスに追加してやれば良いんでは
    資料を色々読んだのですが、こちらのやり方がわかりませんでした。
    どちらの設定からできるのでしょうか?
  • hujita様
    ありがとうございます。解決しました。
    ディレクトリをインクルードパスに追加しました。