Renesas e² studio
Version: 7.8.0
を使用しています。
フォルダの異なるファイルをインクルードしたいのですが、読み込んでくれません。
下記のエラーが出ます。
../src/sample/main.c:63:23: fatal error: r_cg_port.h: No such file or directorycompilation terminated.src/sample/subdir.mk:25: recipe for target 'src/sample/main.o' failedmake: *** [src/sample/main.o] Error 1make: *** Waiting for unfinished jobs....
ちなみに「ビルドから除外」を確認しましたが、除外はされていませんでした。
どのようにすればフォルダの異なるファイルを読み込むことが出来るのでしょうか?
ご教授お願い致します。